This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK 6.41.00.17是否修复了这些问题?

Guru**** 2576915 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1211055/cc2652p-has-sdk-6-41-00-17-fixed-these-issue

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-stack

1、当忙碌发送带有 APS-ACK-REQUEST 的 AF 数据包时、AF_DATA_CONFIRM_CMD 消息可能会丢失。

2、FFD 只能支持5个子 RFD、如果 FFD 将数据包发送到超过5个 RFD、FFD 将向第六个 RFD 发送空的 MAC-Data-packet。