This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Z Stack 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, Z-STACK, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1210257/cc1352p-z-stack-questions

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKZ-STACK、、

您好!

客户正在使用 Z-STACK、它是 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的一部分、版本6.40.00.13。 它是 ZigBee 3.0技术。  

他们向德克萨斯州提出了四个问题。 所有问题均来自使用 LAUNCHXL-CC1352P1开发板的 CC1352P。

 ZigBee"z-stack"协议中、是否有任何方法更改器件的角色、例如从协调器更改为路由器、使用相同的编程代码或者是否必须有三个版本、一个版本用于协调器、路由器和终端设备?

 

2- SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK,在 z-stack 文件夹的示例代码中,有一些信息可以通过 AT 命令更改配置,如 PAN ID、通道、短地址、任何配置参数?

3-他们使用示例代码执行功能测试:

 

  • Zigbee 协调器照明示例应用/ Zigbee 路由器开关示例应用
  • Zigbee 协调器门锁示例应用/ Zigbee 路由器门锁控制器示例应用
  • Zigbee 协调器恒温器示例应用/ Zigbee 路由器温度传感器示例应用

这些示例代码是基本的、TI 是否在 ZigBee 通信中碰巧有任何以生产测试为导向的代码?

4 -是否有任何文档介绍了 PAN ID、通道、短地址、状态等变量的配置过程 是否支持作为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 一部分的 z-stack?

谢谢和最好的 Rgds

Raphael Marchi - TI FAE