This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ZNP 器件 REGIN 具有异常的 MT_ ZDO_ LEVE_IND 消息

Guru**** 2463570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1208542/cc1352p-znp-device-rejoin-have-abnormal-mt_-zdo_-leave_-ind-message

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2530Z-stack

我遇到了一个问题与 ZNP

环境:我有一个 CC2530传感器和协调器。 当传感器与协调器处于一定距离处(无法实现正常通信的关键点)时、会触发传感器的重新加入过程、协调器还会回复重新加入 RESP、但之后 ZNP 会推送 MT_ZDO_LEATE_IND 消息、但不会触发相应的传感器器件

[14:58:36]i (247838714)|RPC|:SoC 在 <- 18字节中:SOF:FE, Len:0D, CMD0:45, CMD1:c9, FCS:34, 有效载荷:
[14:58:36]83 8F 56 CC 59 23 00 4B 12 00 00 00 00
[14:58:36]I (247838729)|MT ZDO|: zdoProcesses: MT_ZDO_LEFT_IND.

我重复了几次环境,发现总是有 MT_ ZDO_ LEVE_IND 的现象。 我想知道协议栈是否对此交互失败进行了特殊处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jia:

    请提供监听器日志(带网络密钥)。  此外、您的协调员需要哪些硬件和软件?  CC2530是否是 Z-Stack 3.0.2 ZNP?  自 CC2530 上次与协调器沟通已有多长时间 、REGIN 响应的内容是什么?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 协调器 ZNP 为 cc1352p

    SDK :simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52

    传感器为 CC2530

    2.重新加入回复似乎正确

    3.时间不是固定的,但它不是时间对他的年龄,但通信距离是边缘的通信和通信丢失

    嗅探器:

    NWK 键:F0:5C:58:D4:F0:D1:4E:5D:2F:B6:19:CA:F3:3A:19:92

    e2e.ti.com/.../znp_5F00_leave_5F00_ind_5F00_ch15_5F00_panDEBB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、在监听器日志中没有 ZDO leave 或 NWK Leave 数据包、但您可以从 MT 命令收发器中看到 MT_ZDO_LEFT_IND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 CC2530传感器固件是什么?  它是否来自 Z-Stack 3.0.2、引用了什么具体工程?  您是否已查看 已知问题和修复

    我可以在监听器日志中观察到来自0xFA9D、IEEE 地址 94:DE:B8:FF:FE:41:E3:34的离开、但不能确定这是否相关。  日志中缺少几个数据包,如 ACK 所示,没有原始消息和缺少 MAC 序列增量。  0x8F83 (00:12:4B:00:23:59:CC:56)在重新加入响应后 ZC 未对其任何数据请求进行 ACK 之后、会广播孤立通知。  两个器件可能仍然过远、无法进行稳定的通信。  如果您能够更改传感器软件、则可以尝试硬重置传感器设备、或执行软重置、或重新开始重新加入流程。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan:

    CC2530是具有悠久历史的第三方器件。 我会努力促使他们确认这些事情。  但人们并不期望它太好。

    我们是否有办法从 ZNP 端调试某些内容?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使 CC2530传感器和 CC1352P ZNP 协调器更加靠近、并可能提高两者的 TX 输出功率。  嗅探器器件应进行策略性放置、以便它可以检测来自两个器件的所有数据包。  您可以在 CCS 中进入 CC1352P 调试会话、但目前没有足够的证据支持对 ZNP 进行进一步调查、因为该问题主要与 CC2530传感器行为有关。

    此致、
    Ryan