This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:找不到 JSON 文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2652P, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2652PSIP, SYSCONFIG, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1208574/cc2652p-json-file-not-found

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKSysConfig、CC2652RB

 从 Resource Explorer CC1352-P-2导入了一个示例空项目。 我曾尝试将器件切换到几个定制电路板、所有这些电路板都能正常工作;例如 CC1352P1F3RGZ。 到目前为止唯一不起作用的器件是 CC2652P1FRGZ。 错误消息显示未找到/ti/ti154stack/rf_config-/CC2652P1FRGZ_rf_defaults.js。 文件系统包含 CC2652P1FRGZ_RF_DEFAULTS.js 的几个副本、因此我的问题是、为什么最新的 CCStudio 在全新安装后无法找到此文件? 此文件是否需要复制到某个位置? 或者、如果不是、需要调整哪个路径/环境变量才能切换到 CC2652P1? 这真的很令人讨厌、因为切换到 None/设备适用于我在 CCStudio 中尝试的所有其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您应该在 CC2652P 器件上运行 CC1352P-2软件示例而不进行任何更改: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/zigbee/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc2652p.html 

    我刚才已 在我的设置中通过 CC2652P 硬件和 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.40对此进行了确认。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    导入的工程是为相应的 Launch Pad 设计的。 我们尝试使用定制板、而不是 LP。

    如何为定制电路板(例如使用不同的 DIO)对其进行设置? 这里的奇怪之处是、通过将处理器更改为 CC2652RB1F (任何 RB) CC2652PSIP、CC2652P3/P7变体、可以在 SysConfig 中转换 LP_CC2652RB 和 LP_CC2652PSIP 项目。 只有 P1显示此错误。 有线索吗? tbh、我认为、 SysConfig_15下 ti 树中存在的相应.js 会丢失、或需要复制到某个位置、或者需要调整路径。 我认为这只是一个文件未找到的问题、而不是理论编码/架构问题。

    感谢你的帮助

    但以理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 SysConfig Board 视图中选择"Use Custom Board"、以使用与 LaunchPad 指定的 Dios 不同的 DIO。  每个器件变体和协议栈的行为略有不同。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢你,这是工作现在:-)

    祝你一切顺利

    但以理