This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:P1F 问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1207785/cc2652p-p1f-issue

器件型号:CC2652P

嗨、大家好!

关于传感器控制器、我们需要一些帮助。  

1.从 Resource Explorer 中、我导入 Wireless Connectivity / Embedded Software / SimpleLink CC13xx CC26xx SDK - 6.40.00.13 / Examples / Development Tools / CC2652PSIP LaunchPad / TI Drivers / Empty / TI-RTOS7 / TI Clang Compiler / Empty

2.在 Code Composer Studio 中打开 empty.syscfg

3.在右上角,我尝试改变处理器,按下"切换",然后选择: Board=none; Device=CC2652P1FRGZ; Part=Default; Package=RGZ; Lock PinMux=Checked

4.点击确认

5.显示迁移设置进度条

6.收到一个红色感叹号圆圈和以下文本: Oh Snap! 最后的更改导致了一个异常... 错误:没有此类资源:/ti/ti154stack/rf_config/CC2652P1FRGZ_rf_defaults.js 当我搜索 CC2652P1FRGZ_RF_defaults.js 时、它未在任何位置找到。 我尝试了其他几个 Rb1和 PSIP 版本并工作。 对于 P1F、它不起作用。 如何获取缺失的文件-或将 LP CC2652PSIP 更改为 P1?

非常感谢

但以理