This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:启动设备时出现问题。

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1206509/cc2652r7-problem-to-start-the-device

器件型号:CC2652R7

亲爱的夫人,主席先生,

我们正在使用 CC2652R7来控制 GPIO、使用专用 SPI 接口的电子纸、使用 I2C 的温度传感器和使用 I2C 的电容式触控控制器。 (和 ZigBee 通信)

我们为电路板提供6V 电压、该电压通过 LDO 来创建为 CC2652供电的3V3。 所有功率级别均正常、没有噪声。

我们在启动电路板上的器件时遇到问题。 当我们为电路板加电时、CC2652永远无法启动。

通过一个100k Ω 上拉电阻器和一个与 GND 并联的22µF μ F 电容器将 RESET 引脚拉至高电平。

此时、我们必须通过将 RESET 引脚推至 GND 进行手动复位。 然后器件会正常启动。  

1µS 看到、RESET 引脚上升和 CC2652电源之间需要的最短时间为1 μ s。 我们无法解释为什么 CC2652绝不会通过我们的配置自动启动(复位延迟近100ms)   

您是否知道 CC2652无法启动的原因?

感谢您的快速回复、

此致、

S.t.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi S é bastien,

    通常建议使用0.1uF 的电容器进行复位。 尝试一下、然后让我知道它是否起作用。


    此致、

    BUN