This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZDO_MGMT_LQI 显示与网络无关的设备。

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1205882/zdo_mgmt_lqi-showing-devices-not-associated-to-the-network

您好!

我有一个与网络关联的 IKEA 中继器。

我在网络上还具有以下器件:0xabff、0xc1de、0xfe1d (此器件连接到中继器)

当我运行 ZDO_MGMT_LQI 时、我会收到协调器网络地址0xfe1d 和一组网络中不存在的随机网络地址。

难道不应该仅显示已连接的器件吗? 为什么使用随机网络地址? 可能是连接到中继器的旧设备?

设备 不是全新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    TI 不了解或控制宜家中继器邻居表中维护/恢复的内容。  如需更多信息、请联系宜家中继器设备制造商。  可以将设备恢复出厂设置、以在加入新网络之前删除以前的信息。

    此致、
    Ryan