This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:SmartRF Studio Perl 扩展不起作用

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1203284/cc2652p7-smartrf-studio-perl-extension-does-not-work

器件型号:CC2652P7

一位客户正在尝试运行 SmartRF Studio 的 Perl 扩展、但解决了以下问题:

"在./dal_ext.dll 的 DAL_ext.pm 行11中找不到 boot_dal_ext 符号"

报告了类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1041384/perl-scripting-support-with-smartrf-studio?keyMatch=DAL%20EXT%20DLL

这是一个已知问题吗?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,沭阳,

    正如其他 E2E 线程中提到的、Windows 10上不维护或不支持 SmartRF Studio Perl 脚本。  客户应参考适合其需求的不同解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan,ñ a

    它也无法在 Windows7上,如下所示。如何使用  SmartRF Studio Perl 脚本、该脚本是由 smartrftm_studio 自动生成的。

    Win7.

    此致、

    刘华盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huasheng:

    似乎有一些先决条件和安装说明: https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/docs/help/html/perl.html
    请参阅此类似的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/f/1/t/702630 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 E2E 上尝试过所有这些方法 ,它们是相同的现象。我们无法运行 脚本。

    您能帮助我尝试在您的计算机上运行脚本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要求工具团队在24小时内发表评论并提供回复。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具团队的回复:  

    遗憾的是、Perl 脚本仅支持8051 MCU 和传统收发器。 请参阅"启动"窗口的"工具"菜单中的"测试环境"说明。 对于基于 ARM 的无线 MCU、提供的唯一测试环境是无线电测试库(RTLib)。

    此致、
    Ryan