This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何创建设备组。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1205450/how-to-create-a-device-group

主题中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

设备组是否存在? 如果是、如何使用 ZStack 监视和测试 API 来实现它们?

我可以查找或提示的任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 ZCL 规范并使用 AF_DataRequest MT 命令来编写 ZCL 组添加命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在创建设备后将 其添加到组中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我已回复的那样、您可以从 Host/ZNP 向器件发送 ZCL 组添加命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    有一个 SLA 指南 ,用于在应用程序上下文中发送组命令。  您可以查看这些数据包在 Z-Stack 集中的结构、因为 YK 已经说过需要将它们转换为 MT MT_AF_DATA_REQUEST 命令。

    此致、
    Ryan