This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:面向儿童的基于 Thread Mesh 的校车座椅占用和座椅安全带扣紧检测系统。

Guru**** 2576975 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1204596/cc2652r7-thread-mesh-based-school-bus-seat-occupancy-and-seat-belt-fastening-detection-system-for-kids

器件型号:CC2652R7

大家好!  

大家好!

应用要求: 请考虑有一辆约150座的校车,每个座位都有 一个基于电池供电的压力开关的座椅占用传感器以及一个基于电池的座椅安全带紧固检测器(检测是否系紧安全带)。  

目的:将每个座位占用和安全带的实时状态发送到校车司机平板电脑。  

由于我的两个传感器都必须由电池供电、因此我想选择 Thread 协议。  

我已经浏览过 线程 协议文档、并且对整个 线程 协议有一些基本的了解。  

在 Thread 网状结构方面、我 每个总线座椅的座椅占用传感器和安全带传感器 将是 终端设备、即睡眠终端设备。 对于所有150个座椅占用和150个座椅安全带传感器、我想将状态消息发送到 Thread 领导者/边界路由器、然后该路由器可以将消息转发到 平板电脑。  

由于我以前从未使用过 Thread 协议、并且按照我对 Thread 文档的少许理解、对于我的应用要求、每个总线座椅的座椅占用和座椅安全带传感器节点将是睡眠终端设备。 为了最大程度地延长这些传感器节点的电池寿命、只要检测到任何输入变化、这些传感器节点就会唤醒。 唤醒每个传感器节点(即休眠终端设备)后、会将其状态以及座椅编号发送给线程领导/边界路由器。 当然、我还将在固定的持续时间内安装路由器、以便于正确路由数据包。  

关于以上方案、请查阅下面我的一些问题。  

1) 1)是否有类似于蓝牙的功耗计算工具用于计算终端设备、路由器、线程领导者、边界路由器等的功耗  

2)有没有介绍线程协议不同类型器件的暂定范围的文档。  

3) 3)请告诉我、是否有任何其他拓扑或任何其他协议、人们可能认为最适合我的情况。  

4) 4)请告诉我、是否有现成的移动应用可用于获取线程协议的所有传感器节点消息。  

谢谢。  

Piyush Saxena.