This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:无线电通信的峰值电流是多少?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1204685/cc2652r7-what-is-the-peak-current-for-radio-communication

器件型号:CC2652R7

数据表提到无线电装置的平均电流大约为7mA。 峰值电流是多少?  

像 CR 2032这样的纽扣电池是否能够提供峰值电流? CR2032可提供大约15mA 的电流。  

如果没有、有没有办法用纽扣电池给芯片供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 CC2652R7数据表。 它应该以48MHz 的频率运行、这是3.1mA 加上+5dBm 的输出功率设置、即9.7mA、并且如果您使用这些外设、应该会消耗一些外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请参阅此 应用报告 、其中讨论了使用内部高 PA 的类似 SimpleLink 器件的纽扣电池操作。    LPSTK-CC1352R 硬件评估模块还具有通过纽扣电池供电的选项。  CC2652R7应完全处于 CR2032的峰值电流限值范围内。

    此致、
    Ryan