This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530电池监控功能确认请求[邮件回复请求]

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1204230/cc2530-cc2530-battery-monitoring-function-confirmation-request-mail-reply-request

器件型号:CC2530

我将详细了解 CC2530 IC。

数据表中提供了电池监控功能、我想了解更多相关信息。

目前、使用了单独的电池检测 IC、但我想使用 CC2530进行电池监测。

使用电池3.3V。 (2节 AA 电池)

我需要将这部分分为3个步骤并进行检测。

例如、高区(3.3~3.0V)/中间区(2.9V~2.6V)/低区(2.5V~2.2V)

我无法分享电路图、如果您能回复我的电子邮件、我将不胜感激。

ninedragonlee@osstem.com