This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:zed_doorlockcontroller 中的延迟

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1203976/cc2652r-delay-in-zed_doorlockcontroller

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:Z-stack

团队好、我使用你们提供的两个示例、第一个是 zed_doollockcontroller、另一个是 zc_doorlock、我可以连接这两个示例并发送锁定和解锁命令、该命令运行正常、但延迟介于2和4秒之间。 我想知道这是否为预期行为、以及是否有任何方法可以减少该延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您已经描述了轮询周期引起的平均延迟3000ms,它决定了 ZED 在此例中从其父节点 ZC 请求新数据的频率。  您可以访问 zed_doorlockcontroller.syscfg -> Z-Stack ->电源管理->轮询周期内的轮询周期、并根据需要减小。   虽然您可能正在等待属性报告以确认门锁状态、但我希望这种类型的行为更多地来自在门锁控制器客户端等待的门锁服务器。

    此致、
    Ryan