This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:我使用 CC 调试连接 CC2530、但读取的 IEEE 地址不正确

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1203650/cc2530-i-use-cc-debug-to-connect-cc2530-and-the-ieee-address-read-out-is-incorrect

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我们的 CC2530模块可以直接使用 CC Debug 和 Smart RF04EB 写入器进行编程。

但是将模块焊接到器件并为器件供电后、我发现智能 RF04EB 可以正常编程、但固件在连接到 CC Debug 后无法运行。

我在 CC Debug 时读取器件的 IEEE 地址、发现 IEEE 地址错误、但可以通过切换到智能 RF04EB 来读取正确的 IEEE 地址。

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    尝试使用 UniFlash V8来刷写模块、然后查看它是否适用于 CC 调试。

    此致、

    BUN