This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:器件在初始化到网络或组广播期间花费太多的时间

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1200442/cc2652p-devices-takes-too-much-time-to-initialize-into-the-network-or-during-groupcasts

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我发现了两个问题、

1.我们观察到、在设备与网络配对并配置某些组后、在 bdb 初始化期间、在 ZDO_Init 中进行初始化大约需要3秒。
考虑到这些是读取操作、速度应该不会更快。 请您建议是否有任何设置可以帮助缩短这段时间?

2.在60台设备的相对比较大的网络中,当我们快速连续执行多个群交(间隔250ms )时,在群交进行中的时候,代码似乎在 stackTask(DMM 项目)函数中持续保持。
为什么会发生这种情况、我们不希望器件在执行组转换时花费这么长的时间。

任何建议都会有所帮助

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    1. ZDO_Init 在器件初始化期间发生、而不是在试运转后发生、可能不对延迟负责。   在设备正式加入网络时、需要时间对设备进行身份验证并在 NV 内部存储网络信息。

    2.根据所执行的群组转换的数量和大小,此过程可能会填充网络缓冲区,并产生额外的延迟以完全执行此任务。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.我想我的解释不正确。 我的意思是、当器件启动时、有两种可能是器件之前配对的、也可能没有配对。

    a.如果未配对
    设备快速启动、ZDO_Init 和 RestoreNetwork 不会花费任何时间。

    b.如果是配对的、并且添加了一些组。
    由于 RestoreNetwork,ZDO_Init 可能需要一些时间,而这大约需要3s

    2.群播消息约为每条7-10字节,5秒内约20条消息。
    可以使用 RAM、我可以增加缓冲区以提高性能吗? 如果是、那么缓冲器是什么

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZD8p_RestoreNetworkState 在 ZDOInitDeviceEx 过程中发生、该过程涉及读取闪存以恢复 NV 中存储的网络属性。  组表包含在 NV 存储器中、将增加网络恢复时间。  您可以尝试减小 APS_MAX_GROUP 以减少启动延迟。

    如果您使用的是较旧的 TI-RTOS 实现、则在*。cfg 文件中将堆静态分配为 HEAPMGR_SIZE、并可以根据需要增加堆。  您也可以考虑 在 f8w*.opts 中增加 NWK_MAX_DATABUFS_*和 MAC_CFG_*

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您提供的意见。

    我们的 APS_MAX_GROUP 为100。 这些组使用 APS_GroupsRestoreFromNV 进行恢复,然后是否有需要时间的网络恢复过程?
    不幸的是、我们需要100组限制、并想知道是否有其他方法可以减少此延迟。

    HEAPMGR_SIZE 为30000、但 HEAPMGR_CONFIG 为0x80、这看起来是动态的、所有剩余的 RAM 都分配给堆。
    对于哪些 NWK_MAX_DATABUFS_*和 MAC_CFG_* 最适合大型网络,您有什么建议吗?

    如果可能、请分享用于 TI 大型网络测试的项目选项和 f8wrouter 选项

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 APS_GroupsRestoreFromNV 期间每个有效组都需要 APS_AddGroup、减少此延迟时不涉及其他定义。

    您可以首先尝试将每个缓冲区值加倍,并确定它是否对网络有任何影响。

    SWRA650的表1中提供了 Z-Stack 大型网络配置的示例

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试修复"nvocmp.c"以支持"Hot NV"。

    e2e.ti.com/.../2262.nvocmp.c

    e2e.ti.com/.../7608.nvocmp_5F00_hot_5F00_ids.h