已成功构建并刷写 LOCK-APP。 Thread 网络的详细信息如下:
频道:18
通道掩码:0x07fff800
外部 PAN ID:36d96a4bdd18dd8b
网络名称:Openthread-6592
PAN ID:0x6592
使用 CHIP 工具进行调试始终会得到相同的结果。 非常感谢调试此问题的任何帮助:
OpenThread 已启动:好的
将 OpenThread 器件类型设置为最小终端器件
初始化服务器
不支持订阅持久性
服务器正在初始化...
最后一次确认的正确时间:[未知]
将上次已知正常时间设置为固件编译时间2023-02-15T08:35:16
AccessControl:正在初始化
示例:AccessControlDelegate::Init
AccessControl:设置
DefaultAclStorage:正在初始化
DefaultAclStorage:已载入0个条目
正在使用 ZAP 配置...
AccessControlCluster:正在初始化
正在启动管理调试群集。
门锁服务器已初始化
使用试运转模式0更新服务
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=0
无法通告扩展调试节点:3.
无法完成维修更新:1C
操作发现的延迟代理:缺少委托
启用案例会话设置的案例服务器
加入多播组
服务器正在侦听...
初始化 LED
初始化按钮
初始化 BoltLock
器件配置:
序列号:TEST_SN
供应商 ID:65521 (0xFFF1)
产品 ID:32774 (0x8006)
硬件版本:0
设置引脚代码(0表示未知/错误):20202021
设置鉴别器(0xFFFF 用于未知/错误):3840 (0xF00)
制造日期:(未设置)
器件类型:65535 (0xFFFF)
停止看门狗定时器
启动周期性查询计时器,超时:86400秒
SetupQRCode:[mt:8IXS122C00KA0648G00]
在浏览器中复制/粘贴以下 URL、以查看 QR 码:
project-chip.gitHub.io/.../qrcode.html
手动配对代码:[34970112332]
使用调试模式1更新服务
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=1
无法通告调试节点:3.
无法完成维修更新:1C
支持的 BLE 广播
本地和远程矩形窗大小= 6
已选择 BTP 版本4
使用 BTP 片段大小 Rx 244/TX 244.
>>[E:35929r M:240493127](U) Msg RX from 0:DA9323AFA2BA8E74 [0000]-- Type 0000:20 (SecureChannel:PBKDFParamRequest)
<<<[E:35929r M:101590028](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:21 (SecureChannel:PBKDFParamResponse)
(u)将 msg 101590028发送到 IP 地址"BLE"
>>[E:35929r M:240493128](U) Msg RX from 0:DA9323AFA2BA8E74 [0000]-- Type 0000:22 (SecureChannel:PASE_Pake1)
<<<[E:35929r M:101590029](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:23 (SecureChannel:PASE_Pake2)
(u)将 msg 101590029发送到 IP 地址"BLE"
长调度时间:5148 ms、对于事件类型7
>>[E:35929r M:240493129](U) Msg RX from 0:DA9323AFA2BA8E74 [0000]-- Type 0000:24 (SecureChannel:PASE_Pake3)
<<<[E:35929r M:101590030](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:40 (SecureChannel:StatusReport)
(u)将 msg 101590030发送到 IP 地址"BLE"
SecureSession[0x20010d80]:从状态"kEstablishing"-->"kActive"移动
调试已完成会话建立步骤
使用试运转模式0更新服务
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=0
无法通告扩展调试节点:3.
无法完成维修更新:1C
设备已完成聚集过程
>>[E:35930r M:250305679](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:02 (IM:ReadRequest)
<<<[E:35930r M:171812196](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:05 (IM:ReportData)
(S)通过 LSID:6516在安全会话上发送 msg 171812196
>>[E:35931r M:250305680](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
一般委员会:收到的武器安全手册(30s)
<<<[E:35931r M:171812197](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)使用 LSID 6516在安全会话上发送 msg 171812197
>>[E:35932r M:250305681](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
<<<[E:35932r M:171812198](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)使用 LSID 6516在安全会话上发送 msg 171812198
>>[E:35933r M:250305682](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
OpCreds:已收到 PAI 的证书链请求
<<<[E:35933r M:171812199](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812199
>>[E:35934r M:250305683](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
OpCreds:已收到 DAC 的证书链请求
<<<[E:35934r M:171812200](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812200
>>[E:35935r M:250305684](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
OpCreds:收到 AttestationRequest 命令
OpCreds: AttestationRequest 成功。
<<<[E:35935r M:171812201](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812201
长调度时间:158毫秒、适用于事件类型7
>>[E:35936r M:250305685](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
OpCreds:收到 CSRRequest 命令
OpCreds:AllocatePendingOperationalKey 成功
OpCreds: CSRRequest 成功。
<<<[E:35936r M:171812202](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812202
较长的调度时间:1291毫秒、对于事件类型7
>>[E:35937r M:250305686 ]( S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
OpCreds:收到 AddTrustedRootCertificate 命令
OpCreds:AddTrustedRootCertificate 成功。
<<<[E:35937r M:171812203](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812203
长调度时间:275 ms、对于事件类型7
>>[E:35938r M:250305687](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
OpCreds:收到 AddNOC 命令
正在验证 NOC 链
NOC 链验证成功
在索引0x1处添加了新结构
分配的压缩结构 ID:0x79EDA5A4C757BF16、节点 ID:0x00000000001C
最后已知的好时间:2023-02-15T08:35:16
新建议最后一次确认好时间:2021-06-10T00:00:00
保留上一个已知正常时间的电流
OpCreds:为结构索引0x1创建 ACL 条目 Case Admin Subject 0x00000001B669
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001C
OpCreds:通过 AddNOC 成功创建结构索引0x1
<<<[E:35938r M:171812204](S) Msg TX to 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812204
长调度时间:352ms、对于事件类型7
>>[E:35939r M:250305688](S)从1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
<<<[E:35939r M:171812205](S) Msg TX to 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812205
>>[E:35940r M:250305689](S) Msg RX from 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
SRP 客户端已启动、检测到的服务器:fd2a:1418:61ab:d82c:05cb:7fe9:006b:fd63
<<<[E:35940r M:171812206](S) Msg TX to 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)通过 LSID 为6516的安全会话发送 msg 171812206
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001C
操作广播已启用
设置操作委托后初始化
使用试运转模式0更新服务
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001C
广播 SRP 服务:79EDA5A4C757BF16-00000000001C._Matter。_tcp
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=0
广播 SRP 服务:4D7B32324939092B._matterc._udp
失效防护计时器过期
失效防护计时器过期
SecureSession[0x20010d80]:从状态"kActive"->"kPendingEviction"中移动
调试失败(尝试1):32
将端点的 BLE 连接释放回应用。
使用调试模式1更新服务
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001C
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=1
广播 SRP 服务:4D7B32324939092B._matterc._udp
OpCreds:成功 SafeTimerExpired
OpCreds:在失效防护过期时继续执行 FailSafeCleanup!
恢复结构0x1的挂起结构数据
警告:删除结构0x1期间未找到元数据
已删除结构(0x1)。
UserLabel:已删除上一个结构索引0x1
OpCreds:已删除结构索引0x1
使用调试模式1更新服务
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=1
广播 SRP 服务:4D7B32324939092B._matterc._udp
正在删除 SRP 服务:79EDA5A4C757BF16-00000000001C._Matter。_tcp
[OnFabricRemoved]处理从门锁服务器移除织物[endpointId=1、FabicIndex=1 ]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=1]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=2]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=3]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=4]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=5]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=6]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=7]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=8]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=9]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=10]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=1、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=2、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=3、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=4、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=5、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=6、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=7、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=8、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=9、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=10、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=1、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=2、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=3、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=4、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=5、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=6、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=7、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=8、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=9、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=10、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=0、credentialIndex=0、FabicIdToRemove=1]
等待最后已知的好时间:2023-02-15T08:35:16
上一个已知的好时间:2023-02-15T08:35:16.
将上次已知正常时间恢复为前一个值
警告:删除结构0x1期间未找到元数据
OpCreds:删除索引1:D8的结构失败
恢复线程操作数据集
长调度时间:637ms、对于事件类型32782
失效防护彻底撤防
将端点的 BLE 连接释放回应用。
HandleChipConnectionReceived 失败、err = d
处理新芯片 BLE 连接失败、状态= d
没有未接收的端点
---------------- 启用附加日志记录后-------------------------------------------------------
服务器正在侦听...
初始化 LED
初始化按钮
初始化 BoltLock
器件配置:
序列号:TEST_SN
供应商 ID:65521 (0xFFF1)
产品 ID:32774 (0x8006)
硬件版本:0
设置引脚代码(0表示未知/错误):20202021
设置鉴别器(0xFFFF 用于未知/错误):3840 (0xF00)
制造日期:(未设置)
器件类型:65535 (0xFFFF)
停止看门狗定时器
启动周期性查询计时器,超时:86400秒
SetupQRCode:[mt:8IXS122C00KA0648G00]
在浏览器中复制/粘贴以下 URL、以查看 QR 码:
project-chip.gitHub.io/.../qrcode.html
手动配对代码:[34970112332]
SecureSession[0x20010b88]:分配的类型:1 LSID:21883
已分配本地会话密钥 ID 21883
正在等待 PBKDF 参数请求
使用调试模式1更新服务
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=1
无法通告调试节点:3.
无法完成维修更新:1C
支持的 BLE 广播
本地和远程矩形窗大小= 6
已选择 BTP 版本4
使用 BTP 片段大小 Rx 244/TX 244.
BLE 端点0x20013f20连接完成
>>[E:26667r M:49025330](U) Msg RX from 0:A9EB6EA8880BD901 [0000]-- Type 0000:20 (SecureChannel:PBKDFParamRequest)
通过交换处理:26667r、代表:0x20012d34
收到 PBKDF 参数请求
对等分配的会话 ID 22325
在消息中找到 MRP 参数
包括 PBKDF 参数响应中的 MRP 参数
<<<[E:26667r M:85179937](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:21 (SecureChannel:PBKDFParamResponse)
(u)将 msg 85179937发送到 IP 地址"BLE"
发送的 PBKDF 参数响应
>>[E:26667r M:49025331](U)从0:A9EB6EA8880BD901 [0000]--类型0000:22 (SecureChannel:PASE_Pake1)
找到匹配交换:26667r、委派:0x20012d34
收到 spake2p msg1
<<<[E:26667r M:85179938](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:23 (SecureChannel:PASE_Pake2)
(u)将 msg 85179938发送到 IP 地址"BLE"
已发送 spake2p msg2
长调度时间:5173毫秒、适用于事件类型7
>>[E:26667r M:49025332](U)从0:A9EB6EA8880BD901 [0000]--类型0000:24 (SecureChannel:PASE_Pake3)
找到匹配交换:26667r、委派:0x20012d34
收到 spake2p msg3
正在发送状态报告。 协议代码0、交换26667
<<<[E:26667r M:85179939](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:40 (SecureChannel:StatusReport)
(u)将 msg 85179939发送到 IP 地址"BLE"
SecureSession[0x20010b88]:从状态"kEstablishing"-->"kActive"移动
SecureSession[0x20010b88]:Activated - Type:1 LSID:21883
为设备激活了新的安全会话 ,LSID:21883 PSID:22325!
调试已完成会话建立步骤
使用试运转模式0更新服务
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=0
无法通告扩展调试节点:3.
在900秒内计划延长发现超时
无法完成维修更新:1C
设备已完成聚集过程
>>[E:26668r M:196824439](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:02 (IM:ReadRequest)
通过交换处理:26668r、代表:0x20009694
收到的读取请求
IM RH 移至[生成报告]
使用 LastReportGeneration = Lu DirtyGeneration = Lu 生成 ReadHandler 的报告
群集31,属性3是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0031 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0003 (expanded=1)
群集28,属性4是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0028 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0004 (expanded=0)
群集28,属性2是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0028 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0002 (expanded=0)
群集30,属性3是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0030 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0003 (展开=0)
群集30,属性2是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0030 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0002 (expanded=0)
群集30,属性1是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0030 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0001 (展开=0)
群集30,属性0是无效的
正在读取属性:cluster=0x0000_0030 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_0000 (expanded=0)
群集31,Attribute fffc 是 Dirty
正在读取属性:cluster=0x0000_0031 Endpoint = 0 AttributeId=0x0000_FFFC (expanded=1)
正在发送报告(有效载荷为228字节)...
<<<[E:26668r M:100549327](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:05 (IM:ReportData)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549327
OnReportConfirm: NumReports=0
ReportsInFlight = 0使用 readHandler 0时,RE 没有更多消息
IM RH 移至[备用销毁]
所有 ReadHandler-s 都是干净的,清除 GlobalDirtySet
长调度时间:145 ms、对于事件类型3
>>[E:26669r M:196824440](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26669r、代表:0x20009694
端点=0群集=0x0000_0030命令=0x0000_0000时收到的命令
一般委员会:收到的武器安全手册(30s)
端点0、集群0x0000_0030更新版本到 d70b44e7
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26669r M:100549328](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549328
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
>>[E:26670r M:196824441](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26670r、代表:0x20009694
端点=0群集=0x0000_0030命令=0x0000_0002时收到的命令
端点0、集群0x0000_0030更新版本到 d70b44e8
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26670r M:100549339](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549329
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
>>[E:26671r M:196824442](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26671r、代表:0x20009694
端点=0时收到的命令集群= 0x0000_003E、命令= 0x0000_0002
OpCreds:已收到 PAI 的证书链请求
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26671r M:100549330](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)使用 LSID 21883在安全会话上发送 msg 100549330
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
>>[E:26672r M:196824443](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26672r、代表:0x20009694
端点=0时收到的命令集群= 0x0000_003E、命令= 0x0000_0002
OpCreds:已收到 DAC 的证书链请求
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26672r M:100549331](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)使用 LSID 21883在安全会话上发送 msg 100549331
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
>>[E:26673r M:196824444](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26673r、代表:0x20009694
端点=0时收到的命令集群= 0x0000_003E、命令= 0x0000_0000
OpCreds:收到 AttestationRequest 命令
OpCreds: AttestationRequest 成功。
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26673r M:100549332](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549332
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
长调度时间:194 ms、对于事件类型7
>>[E:26674r M:196824445](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26674r、代表:0x20009694
端点=0时收到的命令集群= 0x0000_003E、命令= 0x0000_0004
OpCreds:收到 CSRRequest 命令
OpCreds:使用 FabricIndex 0x0查找结构
OpCreds:AllocatePendingOperationalKey 成功
OpCreds: CSRRequest 成功。
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26674r M:10054933](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549333
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
长调度时间:1329 ms、对于事件类型7
>>[E:26675r M:196824446](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26675r、代表:0x20009694
端点=0时收到的命令集群= 0x0000_003E、命令= 0x0000_000b
OpCreds:收到 AddTrustedRootCertificate 命令
OpCreds:AddTrustedRootCertificate 成功。
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26675r M:100549334](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549334
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
长调度时间:309ms、对于事件类型7
>>[E:26676r M:196824447](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26676r、代表:0x20009694
端点=0时收到的命令集群= 0x0000_003E、命令= 0x0000_0006
OpCreds:收到 AddNOC 命令
正在验证 NOC 链
NOC 链验证成功
在索引0x1处添加了新结构
分配的压缩结构 ID:0x79EDA5A4C757BF16、节点 ID:0x00000000001D
最后已知的好时间:2023-02-21T12:21:22
新建议最后一次确认好时间:2021-06-10T00:00:00
保留上一个已知正常时间的电流
端点0、集群0x0000_003E 将版本更新为66d94909
端点0、集群0x0000_003E 将版本更新为66d9490a
logevent event number:0x000000000002优先级:1、端点 ID:0x0群集 ID:0x0000_001F 事件 ID:0x0系统时间戳:0x0000000098C2
OpCreds:为结构索引0x1创建 ACL 条目 Case Admin Subject 0x00000001B669
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001D
端点0、集群0x0000_003E 将版本更新为66d9490b
端点0、集群0x0000_003e 更新版本到66d9490c
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
OpCreds:通过 AddNOC 成功创建结构索引0x1
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26676r M:100549335](S) Msg TX to 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(S)使用 LSID 21883在安全会话上发送 msg 100549335
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
长调度时间:425毫秒、针对事件类型7
>>[E:26677r M:196824448](S)从1:FFFFFFFB00000000 [BF16]接收消息-类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26677r、代表:0x20009694
端点=0群集=0x0000_0031命令=0x0000_0003时收到的命令
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
端点0、集群0x0000_0030更新版本到 d70b44e9
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26677r M:100549336](S) Msg TX to 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549336
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
>>[E:26678r M:196824449](S)从1:FFFFFFFB00000000 [BF16]接收信息-类型0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
通过交换处理:26678r、代表:0x20009694
端点=0群集=0x0000_0031命令=0x0000_0006时收到的命令
减少 CommandHandler 的基准计数、剩余1
OpenThread 状态已更改(标志:0x1106d11d)
设备角色:已分离
网络名称:OpenThread
PAN ID:0x6592
扩展 PAN ID:0x36D96A4BDD18DD8B
通道:15
网格前缀:FDDE:AD00:BEE::/64
Thread 单播地址:
FDDE:AD00:Beef:0:DE37:D4AF:FB13:9A1A/64有效
Fe80::58CD:3D94:1A3A:19ED/64有效首选
LwIP Thread 接口正常工作
已更新 LwIP 线程接口地址
FE80::58CD:3D94:1A3A:19ED IPv6链路本地地址,首选)
FDDE:AD00:Beef:0:DE37:D4AF:FB13:9A1A Thread mesh-本地地址)
OpenThread 状态已更改(标志:0x00007017)
设备角色:已分离
网络名称:OpenThread
PAN ID:0x6592
扩展 PAN ID:0x36D96A4BDD18DD8B
频道:18
网格前缀:FDDE:AD00:BEE::/64
Thread 单播地址:
FDDE:AD00:Beef:0:DE37:D4AF:FB13:9A1A/64有效
Fe80::58CD:3D94:1A3A:19ED/64有效首选
已更新 LwIP 线程接口地址
FE80::58CD:3D94:1A3A:19ED IPv6链路本地地址,首选)
FDDE:AD00:Beef:0:DE37:D4AF:FB13:9A1A Thread mesh-本地地址)
SRP 客户端已启动、检测到的服务器:fd2a:1418:61ab:d82c:05cb:7fe9:006b:fd63
OpenThread 状态已更改(标志:0x301132b7)
设备角色:子角色
网络名称:OpenThread-6592
PAN ID:0x6592
扩展 PAN ID:0x36D96A4BDD18DD8B
频道:18
网格前缀:FD2A:1418:61AB:D82C:/64
分区 ID:0x11AFACC9
Thread 单播地址:
FDC6:F394:5AF1:1:3B2A:81EF:E827:73DE/64有效(首选)
FD2A:1418:61AB:D82C:0:FF:FE00:5003/64有效的块
FD2A:1418:61AB:D82C:DE37:D4AF:FB13:9A1A/64有效
Fe80::58CD:3D94:1A3A:19ED/64有效首选
已更新 LwIP 线程接口地址
FE80::58CD:3D94:1A3A:19ED IPv6链路本地地址,首选)
FDC6:F394:5AF1:1:3B2A:81EF:E827:73DE IPv6唯一本地地址(首选)
FD2A:1418:61AB:D82C:DE37:D4AF:FB13:9A1A 线程网状局部地址)
OpenThread 状态已更改(标志:0x00000001)
Thread 单播地址:
FDC6:F394:5AF1:1:3B2A:81EF:E827:73DE/64有效(首选)
FD2A:1418:61AB:D82C:0:FF:FE00:5003/64有效的块
FD2A:1418:61AB:D82C:DE37:D4AF:FB13:9A1A/64有效
Fe80::58CD:3D94:1A3A:19ED/64有效首选
已更新 LwIP 线程接口地址
FE80::58CD:3D94:1A3A:19ED IPv6链路本地地址,首选)
FDC6:F394:5AF1:1:3B2A:81EF:E827:73DE IPv6唯一本地地址(首选)
FD2A:1418:61AB:D82C:DE37:D4AF:FB13:9A1A 线程网状局部地址)
命令处理程序移至[准备]
命令处理程序移至[AddingComm]
命令处理程序移至[AddedCommA]
端点0、集群0x0000_0030更新版本到 d70b44ea
减小 CommandHandler 的基准计数、剩余值为0
<<<[E:26678r M:100549337](S) Msg TX to 1:FFFFFFFB00000000 [BF16]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
(s)通过 LSID: 21883在安全会话上发送 msg 100549337
命令处理程序移至[CommandSEN]
命令处理程序移至[WaitingDese]
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001D
操作广播已启用
SRP 更新成功
设置操作委托后初始化
使用试运转模式0更新服务
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001D
广播 SRP 服务:79EDA5A4C757BF16-000000000000001D._Matter。_tcp
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=0
广播 SRP 服务:909DFF42EB99D55._matterc._udp
SRP 更新成功
失效防护计时器过期
失效防护计时器过期
SecureSession[0x20010b88]:MarkForEviction 类型:1 LSID:21883
SecureSession[0x20010b88]:从状态"kActive"->"kPendingEviction"中移动
SecureSession[0x20010b88]:已发布-类型:1 LSID:21883
调试失败(尝试1):32
清除 BLE 挂起数据包。
将端点的 BLE 连接释放回应用。
SecureSession[0x20010b88]:分配的类型:1 LSID:21884
分配本地会话密钥 ID 21884
正在等待 PBKDF 参数请求
使用调试模式1更新服务
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
通告运行节点79EDA5A4C757BF16-00000000001D
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=1
广播 SRP 服务:909DFF42EB99D55._matterc._udp
OpCreds:成功 SafeTimerExpired
OpCreds:在失效防护过期时继续执行 FailSafeCleanup!
正在过期结构0x1的所有会话!!
恢复结构0x1的挂起结构数据
logevent event number:0x000000000003优先级:1、端点 ID:0x0群集 ID:0x0000_0028事件 ID:0x2系统时间戳:0x00000000FF2F
所有 ReadHandler-s 都是干净的,清除 GlobalDirtySet
警告:删除结构0x1期间未找到元数据
已删除结构(0x1)。
UserLabel:已删除上一个结构索引0x1
OpCreds:已删除结构索引0x1
使用调试模式1更新服务
将 Thread 扩展 MAC 用于主机名。
广告佣金参数 VendorID=65521 ProductID=32774 discriminator=3840/15 cm=1
广播 SRP 服务:909DFF42EB99D55._matterc._udp
正在删除 SRP 服务:79EDA5A4C757BF16-000000000000001D._Matter。_tcp
端点0、集群0x0000_003E 更新版本为66d9490d
端点0、集群0x0000_003E 更新版本到66d9490e
[OnFabricRemoved]处理从门锁服务器移除织物[endpointId=1、FabicIndex=1 ]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=1]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=2]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=3]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=4]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=5]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=6]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=7]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=8]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=9]
[OnFabricRemoved]无法获取用户-内部错误[endpointId=1、FabicIndex=1、userIndex=10]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=1、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=2、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=3、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=4、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=5、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=6、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=7、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=8、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=9、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=2、credentialIndex=10、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=1、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=2、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=3、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=4、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=5、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=6、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=7、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=8、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=9、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=1、credentialIndex=10、FabicIdToRemove=1]
[clearFabricFromCredential]无法从凭据中清除结构-无法从数据库中读取凭据[endpointId=1、credentialType=0、credentialIndex=0、FabicIdToRemove=1]
等待最后已知的好时间:2023-02-21T12:21:22
上一次已知的好时间:2023-02-21T12:21:22.
将上次已知正常时间恢复为前一个值
logevent event event number:0x000000000004优先级:1、端点 ID:0x0群集 ID:0x0000_0028事件 ID:0x2系统时间戳:0x00000001016F
所有 ReadHandler-s 都是干净的,清除 GlobalDirtySet
警告:删除结构0x1期间未找到元数据
OpCreds:删除索引1:D8的结构失败
端点0、集群0x0000_0030将版本更新到 d70b44eb
故障安全超时、指示平台驱动程序恢复网络凭据。
恢复线程操作数据集
长调度时间:733ms、对于事件类型32782
失效防护彻底撤防
OpenThread 状态已更改(标志:0x11002046)
设备角色:已禁用
Thread 单播地址:
FDC6:F394:5AF1:1:3B2A:81EF:E827:73DE/64有效(首选)
LwIP 线程接口关闭
已清除 LwIP 线程接口地址
清除 BLE 挂起数据包。
将端点的 BLE 连接释放回应用。
HandleChipConnectionReceived 失败、err = d
处理新芯片 BLE 连接失败、状态= d
没有未接收的端点