This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:Ubiqua 协议分析器未检测到 CC2531数据包监听器。

Guru**** 2935660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1201855/cc2531-ubiqua-protocol-analyzer-not-detecting-cc2531-packet-sniffer

器件型号:CC2531
"Thread:CC-debuger"中讨论的其他器件

您好!

我的 Ubiqua 协议分析器未检测到 CC2531数据包监听器。 请告诉我如何解决这个问题  

谢谢。

Rajesh Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将监听器固件下载到 CC2531软件狗中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将不带 CC 调试器的固件下载并安装到 CC2531软件狗中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您必须使用 CC 调试器对 CC2531软件狗进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

       下载软件包监听器软件后、固件可位于 Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\General\firmware 内。  如 YK 所说,CC 调试器外部调试器工具是必需的。  您还可以考虑使用 SimpleLink LaunchPad、其中包含一个板载 XDS110调试器和符合需求的数据包监听器2。  请参阅此 E2E 页面

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!  谢谢你