This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:哪个版本的鲸鲨支持 Smart RF Sniffer 2 v1.10.0

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1201647/cc1352p-which-version-of-wareshark-support-smart-rf-sniffer-2-v1-10-0

器件型号:CC1352P

尊敬的先生或女士:

哪个版本的鲸鲨支持 Smart RF Sniffer 2 v1.10.0以捕获接下来的无线电

IEEE 802.15.4g - GFSK 500Kbps Zigbee R23 - 868MHz

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下页面指出、自 Smart RF Sniffer 2 v1.9.0以来、您描述的无线电已受支持:

    https://www.ti.com/tool/download/PACKET-SNIFFER-2/1.9.0

    因此、对于 v.1.10.0、您需要使用 Wireshark 4.0.x、如 Smart RF Sniffer 文件夹中的自述文件所示。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的支持。

    此致、

    大卫