Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652P, Z-STACK, UNIFLASH, CC1352P
主题中讨论的其他器件: Z-stack、SysConfig、 UNIFLASH、 CC1352P
大家好
我基于 CC2652P 构建自己的 Zigbee 协调器。
多个设备工作正常并部署在物体上。 今天我试着做下一个,并得到一些问题。
以 LAUNCHXL-CC1352P-2 Z-Stack 中的 ZNP 为例。 SDK - simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84。
1.Command FE0126046241 [ZB_READ_CONFIGURATION]
响应 FE03600001260440
什么是0x6000? 我需要0x6604。
2.Command FE022540640003 [ZDO_STARTUP_FROM_APP]
SRSP:FE0165400024 -状态= 0x00 [确定]
ASRSP:FE0145C0098D -状态= 0x09 (作为 ZigBee 协调器启动)
对吧?
下一步
FE034F80010200CF -状态= 0x02 - 0x01 BDB_TRUSING_IN_PROGRESS
FE034F80000200CE -状态= 0x02 - 0x00 BDB_TRUSION_SUCCESS
FE064180000200020701C1 [SYS_RESET_IND]-原因= 0x00 =上电
器件重新加载。 为什么?
3.Command FE00270027 [UTIL_GET_DEVICE_INFO_]
响应 FE0E670000BB2FD126004B1200FEFF07000055 -状态= 0x00 - DEV_HOLD?
为什么选择 DEV_HOLD? 原因是器件重新加载?
4.Command FE052536020000FF00EB [ZDO_MGMT_LABLE_JOIN_REQ]
响应 FE016536C290 -状态= 0xC2 - NWK_INVALID_REQUEST
为什么 NWK_INVALID_REQUEST? 原因是器件重新加载?
5.Command FE00255075 [ZDO_EXT_NWK_INFO_]
响应 FE186550FEFF00FEFFBB2FD126004B12000000000000000016
FE18 6550.
短地址= FEFF
PAN ID = 00FE
父地址= FFFE
通道= 00
为什么通道= 0? 在 SysConfig "主通道"="11"中
---
非常奇怪的器件行为。 尝试更改器件、重新安装 SDK、重新编译示例、批量擦除闪存和重新编程-相同的结果。
SYS_RESET_IND 配置我。 我以前没有得到它。 可能的原因是什么?
谢谢