This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 cc2650上配置 Xmodem 的 UART。

Guru**** 2578875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1199509/how-to-configure-the-uart-of-xmodem-on-cc2650

主题中讨论的其他器件:CC2650

大家好

cc2650的 UART 是否支持 Xmodem 协议?  或 Ymodem???

是否有任何文档和示例代码?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    TI 不为 CC2650提供 XMODEM 驱动程序、我也不知道任何基于社区的项目。  应该可以使用此通信协议定义的数据包结构来开发自己的应用、并使用 UART 外设通过串行端口传输数据。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但我有一个问题。
    我尝试使用 Teraterm 应用将 Xmodem 数据包发送到 cc2650。
    导致出现故障。

    另一个应用程序向 cc2650发送 Xmodem 数据包。
    但 cc2650 UART 驱动程序无法接收到。
    我如何遵守 Xmodem 原型开发计划?

    另一点。
    我还尝试向 cc2650使用 Teraterm 应用程序发送 Ymodem 数据包。
    在发送数据之前、接收器件需要首先发送0x43。
    TeraTerm 应用程序获取0x43、然后传输数据。
    但 cc2650仍然无法接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不在 CC2650上提供 x/y 调制解调器支持、您是否可以在 CC2650上自行运行支持 x/y 调制解调器的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何推测 CC2650 UART 驱动程序无法接收 Xmodem 数据包?  CC2650应用将需要将传入的各个字节转换为 Xmodem 数据包。  确保两端都使用通用波特率、并使用示波器或逻辑分析仪进一步监视 UART 线路、以进一步确认是否正在进行正确通信(Teraterm TX 到 CC2650 RX、反之亦然)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢你的帮助。
    我需要时间来检查为什么在 TeraTerm 使用 Xmodem 数据包时无法获取数据。