This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P ZNP 在运行约1年后停止工作。

Guru**** 2464120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1200242/cc2652p-cc2652p-znp-stops-working-after-being-operational-around-1-year

器件型号:CC2652P

大家好!

 我同时将基于 CC2652P 和 SimpleLink SDK v5.20的 ZNP 用于 Raspberry PI over UART 和 ZigBee 3.0 Linux 网关。  

该网关在运行约1年后停止工作。  

以下是 我们启动时的详细信息/日志 -./zigbeeHAGW 服务-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

自动选择为 bbb 的平台类型。
要覆盖此选择、请停止此脚本、然后再次运行、
在命令行中指定所需的平台类型:
./zigbeeHAgw [帮助| bbb | x86]

在 ARM 上运行./zigbeeHAgw
已完成参数处理、板类型 bbb、目标 ARM
NPI 为"NPI_lnx_arm_server"
ZStack Linux 服务器是"ZLSZNP_ARM"
网关服务器为"GATEWAY_Srvr_ARM"
网络管理器为"NWKMGR_Srvr_ARM"
OTA 服务器为"OTA_Srvr_ARM"
启动 ZigBee 网关子系统
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计0)
停止更新
===================================================
正在启动 NPI、cmd "./npi_lnx_arm_server NPI_Gateway.cfg " on Sat 25 Feb 11:55:22 IST 2023
[11:55:22.913,762][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
[11:55:22.914,012
[11:55:22.914,033][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:* NPI Server v1.0.2D *
[11:55:22.914,046
[11:55:22.914,057][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
getaddrinfo 错误:ai_socktype 不支持 SERVNAME
启动阶段1成功完成、服务器在2月25日(星期六) 11:55:22 IST 2023启动(NPI_PID=5787)
===================================================
启动 ZLSZNP、cmd '' on Sat 25 Feb 11:55:22 IST 2023
[11:55:22.933][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[11:55:22.933,376][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:约翰·约翰·*****
[11:55:22.933395][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:* ZStack Server for ZNP v1.0.2D *
[11:55:22.933,407][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:约翰·约翰·*****
[11:55:22.933447 ][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[11:55:24.933756][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP COND WAIT TIMEOUT !
[11:55:24.933,802][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[11:55:26.933,996][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP COND WAIT TIMEOUT !
[11:55:26.934052][Z_STACK/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[11:55:28.934,312][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[11:55:28.934,405][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData() receiving response failed
[11:55:30.934,679][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[11:55:30.934,756][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
^Ccatch SIGTERM,杀死所有的服务器,清理
正在等待 NPI 退出
Recv:对等设备重置连接
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有1台 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计1)
^C^C/zigbeeHAgw:第560行:0 + 0 + 0 + 0 +:语法错误:预期操作数(错误令牌为"+")
启动阶段2失败
确保没有挥之不去的服务器...
^Ccatch SIGTERM,杀死所有的服务器,清理
确保没有挥之不去的服务器...
^C/zigbeeHAgw:第560行:0 + 0 + 0 +:语法错误:预期操作数(错误令牌为"+")
./zigbeeHAgw:第560行:0 + 0 + 0 +:语法错误:预期操作数(错误令牌为"+")
正在等待 netmgr 在2023年2月25日11:55:31 IST 上退出( pid 0)
./zigbeeHAgw:第998行:等待: PID 0不是该 shell 的子项
哎呀! 网络管理器已退出(!) 上星期六25二月11:55:31 IST 2023.
我在杀自己不会采取进一步行动
./zigbeeHAgw 正在退出
^Ccatch SIGTERM,杀死所有的服务器,清理
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计0)
停止更新
终止 zigbeeHAGW (pid 5650)
被杀
Db50Gw@ftzbgw:~/zigbe_gateway_v3.0/out/precompiled/servers $ clrscreen
Bash: clrscreen:找不到命令
Db50Gw@ftzbgw:~/zigbe_gateway_v3.0/out/preCompiled/servers $./zigbeeHAgw
设置 GPIO 22模式
将 GPIO 22设置为低电平
将 GPIO 22设置为高电平
启动网关
./zigbeeHAgw:第56行: L:找不到命令
自动选择为 bbb 的平台类型。
要覆盖此选择、请停止此脚本、然后再次运行、
在命令行中指定所需的平台类型:
./zigbeeHAgw [帮助| bbb | x86]

在 ARM 上运行./zigbeeHAgw
已完成参数处理、板类型 bbb、目标 ARM
NPI 为"NPI_lnx_arm_server"
ZStack Linux 服务器是"ZLSZNP_ARM"
网关服务器为"GATEWAY_Srvr_ARM"
网络管理器为"NWKMGR_Srvr_ARM"
OTA 服务器为"OTA_Srvr_ARM"
启动 ZigBee 网关子系统
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计0)
停止更新
===================================================
正在启动 NPI、cmd "./npi_lnx_arm_server NPI_Gateway.cfg " on Sat 25 Feb 12:05:19 IST 2023
[12:05:19.068,901][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:19.069,287]
[12:05:19.069、320][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:* NPI Server v1.0.2D *
[12:05:19.069,346] UNMSKBL
[12:05:19.069,369][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
getaddrinfo 错误:ai_socktype 不支持 SERVNAME
启动阶段1成功完成、服务器于2月25日(星期六) 12:05:19 IST 2023启动(NPI_PID=7789)
===================================================
正在启动 ZLSZNP、cmd '' on Sat 25 Feb 12:05:19 IST 2023
[12:05:19.108、182][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:19.108,430][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:********约翰·*****
[12:05:19.108、463][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:* ZStack Server for ZNP v1.0.2D *
[12:05:19.108,488][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:约翰·约翰·*****
[12:05:19.108、511 ][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:21.108,905][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:21.108,977][Z_STACK/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:23.109,240][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP 条码等待超时!
[12:05:23.109,299][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:25.109,530][Z_STACK/MAIN]错误:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:25.109,593][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData() receiving response failed.
[12:05:27.109,928][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:05:27.110,021][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:29.110,284][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:29.110,331][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData() receiving response failed.
[12:05:31.110,527][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:05:31.110,614][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:33.110,903][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP 条码等待超时!
[12:05:33.110,989][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:35.111,279][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:05:35.111,367][Z_STACK/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:37.111,658][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP COND WAIT 超时!
[12:05:37.111,751][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
启动阶段2成功完成、服务器于2月25日星期六12:05:37 IST 2023启动(ZLSZNP_PID=7795)
===================================================
正在启动 network_mgr, cmd './NWKMGR_Srvr_ARM 127.0.1:2536 '(2月25日星期六) 12:05:37 IST 2023
[12:05:37.163,820][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:37.164,180][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL
[12:05:37.164,216][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:* Network Manager Server v1.0.2D *
[12:05:37.164,245][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL
[12:05:37.164,271][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:39.113,829][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP 条码等待超时!
[12:05:39.113,928][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:39.169,818][NWK_Mgr/MAIN] error : SRSP COND WAIT TIMEOUT !(错误:05:39.169,818 ][NWK_Mgr/MAIN]错误:SRSP 条码等待超时!)
[12:05:39.169,912][NWK_Mgr/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:39.170,102][NWK_Mgr/MAIN] ERROR:ERROR:SIGNAL 11 was trigerred:
[12:05:39.170,156][NWK_Mgr/MAIN] error : Fault address:(Nil)
[12:05:39.170202][NWK_Mgr/MAIN]错误:故障原因:地址未映射到对象
[12:05:39.171,091][NWK_Mgr/MAIN]错误:堆栈跟踪不可用
[12:05:39.171,167][NWK_Mgr/MAIN]错误:正在执行原始处理程序...
启动阶段3失败
正在等待 ZStack Linux 退出
正在等待 NPI 退出
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计0)
停止更新
从外部脚本执行复位
===================================================
正在启动 NPI、cmd "./npi_lnx_arm_server NPI_Gateway.cfg " on Sat 25 Feb 12:05:43 IST 2023
[12:05:43.531,831][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:43.532,529][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL
[12:05:43.532、573][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:* NPI Server v1.0.2D *
[12:05:43.532,625][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL
[12:05:43.532656][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
getaddrinfo 错误:ai_socktype 不支持 SERVNAME
启动阶段1成功完成、服务器于2月25日(星期六) 12:05:43 IST 2023启动(NPI_PID=7899)
===================================================
正在启动 ZLSZNP、cmd '' on Sat 25 Feb 12:05:43 IST 2023
[12:05:43.577、785][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:43.578,098][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL
[12:05:43.578,137][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:* ZStack Server for ZNP v1.0.2D *
[12:05:43.578,168][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:********约翰·*****
[12:05:43.578 200 ][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[12:05:45.578,942][Z_STACK/MAIN] error:SRSP 条码等待超时!
[12:05:45.578,996][Z_STACK/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:47.579,198][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:47.579,277][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:49.579,536][Z_STACK/MAIN]错误:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:49.579,615][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:51.579,907][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:51.579,970][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:53.580,165][Z_STACK/MAIN] error:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:05:53.580,242][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:55.580,495][Z_STACK/MAIN] error:SRSP COND WAIT TIMEOUT!(SRSP 条码等待超时!)
[12:05:55.580,569][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData()未能获得响应
[12:05:57.580,954][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:05:57.581,001][Z_STACK/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:05:59.581,190][Z_STACK/MAIN]错误: SRSP COND WAIT 超时!
[12:05:59.581,266][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:01.581,571][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:01.581,624][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
启动阶段2成功完成、服务器于2月25日(2月12:06:01 IST 2023)启动(ZLSZNP_PID=7905)
===================================================
在2月25日星期六12:06:01 IST 2023启动 network_mgr, cmd './NWKMGR_Srvr_ARM 127.0.0.1:2536'
[12:06:01.603,132][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:
[12:06:01.603,47][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL
[12:06:01.603,764][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:* Network Manager Server v1.0.2D *
[12:06:01.603778][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL
[12:06:01.603,789][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:
[12:06:03.582,686][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:03.582,741][Z_STACK/main]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:03.605,746][NWK_Mgr/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:03.605,962][NWK_Mgr/MAIN] error:apicSendSynchData()未能获得响应
[12:06:03.606,065][NWK_Mgr/MAIN] error : error: signal 11 was trigered:
[12:06:03.606,08][NWK_Mgr/MAIN] error : Fault address:(Nil)
[12:06:03.606,100][NWK_Mgr/MAIN]错误:故障原因:地址未映射到对象
[12:06:03.606,504][NWK_Mgr/MAIN]错误:堆栈跟踪不可用
[12:06:03.606,539][NWK_Mgr/MAIN]错误:正在执行原始处理程序...
启动阶段3失败
正在等待 ZStack Linux 退出
正在等待 NPI 退出
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计0)
停止更新
从外部脚本执行复位
===================================================
正在启动 NPI、cmd "./npi_lnx_arm_server NPI_Gateway.cfg " on Sat 25 Feb 12:06:07 IST 2023
[12:06:07.883,356][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
[12:06:07.883,752][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL
[12:06:07.883、783][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:* NPI Server v1.0.2D *
[12:06:07.883,812][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL
[12:06:07.883,835][NPISRVR/MAIN] UNMSKBL:
getaddrinfo 错误:ai_socktype 不支持 SERVNAME
启动阶段1成功完成、服务器在2月25日星期六12:06:07 IST 2023启动(NPI_PID=8009)
===================================================
正在启动 ZLSZNP、cmd '' on Sat 25 Feb 12:06:07 IST 2023
[12:06:07.937669][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[12:06:07.938,043][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL
[12:06:07.938、076][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:* ZStack Server for ZNP v1.0.2D *
[12:06:07.938,102][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL
[12:06:07.938、126][Z_STACK/MAIN] UNMSKBL:
[12:06:09.939,051][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:09.939,132][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData() receiving response failed.
[12:06:11.939,416][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:06:11.939,499][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData() receiving response failed.
[12:06:13.939,792][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:06:13.939,876][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:15.940,159][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT OUT!
[12:06:15.940,237][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:17.940,493][Z_STACK/MAIN] error : SRSP COND WAIT TIMEOUT OUT!
[12:06:17.940,582][Z_STACK/MAIN] error : apicSendSynchData() receiving response failed.
[12:06:19.941,025][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:19.941,073][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:21.941,320][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:21.941,399][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:23.941,655][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:23.941,733][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
[12:06:25.941,988][Z_STACK/MAIN] ERROR:SRSP COND WAIT TIMEOUT!
[12:06:25.942,039][Z_STACK/MAIN]错误: apicSendSynchData()获取响应失败
启动阶段2成功完成、服务器于2月25日(星期六) 12:06:25 IST 2023启动(ZLSZNP_PID=8015)
===================================================
正在启动 network_mgr, cmd './NWKMGR_Srvr_ARM 127.0.0.1:2536'(2月25日星期六) 12:06:25 IST 2023
[12:06:25.961,270][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:
[12:06:25.961,476] UNMSKBL
[12:06:25.961,491][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:* Network Manager Server v1.0.2D *
[12:06:25.961,504][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL
[12:06:25.961,515][NWK_Mgr/MAIN] UNMSKBL:
^Ccatch SIGTERM,杀死所有的服务器,清理
正在等待 ZStack Linux 退出
正在等待 NPI 退出
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有1个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计1)
^C^C/zigbeeHAgw:第571行:0 + 0 + 0 + 1 +:语法错误:预期操作数(错误令牌为"+")
启动阶段3失败
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有1个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计1)
[12:06:27.963233][NWK_Mgr/MAIN] ERROR:SRSP 条码等待超时!
[12:06:27.963280][NWK_Mgr/main] error : apicSendSynchData() received failed.
[12:06:27.963384][NWK_Mgr/MAIN] ERROR:ERROR:SIGNAL 11 was trigerred:
[12:06:27.963,404][NWK_Mgr/main] error : Fault address:(Nil)
[12:06:27.963422][NWK_Mgr/MAIN]错误:故障原因:地址未映射到对象
[12:06:27.963,829][NWK_Mgr/MAIN]错误:堆栈跟踪不可用
[12:06:27.963,863][NWK_Mgr/MAIN]错误:正在执行原始处理程序...
^Ccatch SIGTERM,杀死所有的服务器,清理
确保没有挥之不去的服务器...
有0个 NPI 服务器
有0个 ZLS 服务器
有0个网关服务器
有0个 NWKMGR 服务器
有0个 OTA 服务器
(总计0)
停止更新
终止 zigbeeHAGW (pid 7638)
被杀

------------------

我怎么能够进一步的故障排除,任何建议 plz.

谢谢

Dhanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dhanraj:

    您可以 在 E2E 论坛 中搜索已解决的类似问题:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/850677 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/938713 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/940644 

    如果复位 ZNP 硬件无效、并且器件未响应任何 MT 命令、则软件映像可能会损坏、需要重新刷写。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    1) 1)在我的例子中、重置/重启整个设备也不能解决问题、zigbeeHW 仍然失败。

    2)和软件映像也似乎可以正常工作、因为我在启动时有一个 LED 指示模式、这种模式的作用意味着固件正在启动、但我不确定它是否在初始化后崩溃。  

    3)在什么情况下软件映像可能会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NV 写入过程中的 ESD 事件或低压状况可能导致存储器内容发生故障。   建议使用非易失性存储器低压检测来降低这种风险。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZNP 是否将网络属性存储在内部 NV 或 外部 NV (FLASH)?  

    如果外部闪存损坏、我们是否可以通过更换外部闪存来恢复 ZNP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZNP 将网络属性存储在内部 NV 中。  不使用外部闪存。  可以 克隆 Z-Stack 网络属性 以用作备份。

    此致、
    Ryan