This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:获取的支持工具

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1228871/cc2651r3sipa-supporting-tools-to-get

器件型号:CC2651R3SIPA

您好:

我们 之所以选择 ZigBee 协议 、是因为需要 通过智能手机中的应用来控制远程图像。

任务很简单。 用户可以打开/关闭 远程供电(非电池) 设备。 她也可以向上或向下调节 一个功能。 该应用程序将显示此情况、且 箭头朝上或朝下。 任何一个都 可以将 ZigBee 字符串发送到远程接收器。 gismo 不必发送任何确认。 在操作中箭头有视觉外观。

在本演示中、为方便起见、我们选择 CC2651R3SIPA、而不必开发我们尚不熟悉的内容。 通过 SOC 方法、我们可以快速发挥作用。

所以:在我们的 gismo 中,我们必须选择什么工具来开发代码以下载到 SOC 上?

仅供参考:我们有 CCS、Picolo 和 Delfino Launchpad 等  

开发智能手机应用程序需要哪些工具?

我怀疑这两个任务是独立的、不是吗?

我们将非常感谢在此问题上提供的任何帮助。

R