This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK_7_10_00_98上修复了哪些问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1229139/cc2652p-what-issues-have-been-fixed-on-sdk_7_10_00_98

器件型号:CC2652P

1,APS-Ack-Enable AF-request 不会触发 afDataConfirm 当 APS-ACK-Retry 没有足够的内存空间被修复的问题吗?

2、路由器的重新加入具有0秒的等待超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    1) 1) 这是之前的 E2E 线程、该堆栈改进尚未实现

    2) 2)您是否指的是 此 E2E 主题?  它是在 SDK v7.10最终确定之后提出的。

    此致、