This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:超过500个节点的大型网状 ZigBee 网络

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1229995/cc2652r7-large-mesh-zigbee-network-over-500-nodes

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: Z-stackCC2530

您好!

对于大型网状 ZigBee 网络、我看到有一个文档:

https://www.ti.com/lit/an/swra650b/swra650b.pdf

400多个节点的一个旧文档:

https://www.ti.com/lit/an/swra427d/swra427d.pdf

我们是否有任何报告或可能展示如何通过 CC2652R7/P7实现超过500个节点、甚至多达1000个节点的 Zigbee 网络?

个人而言、我希望 CC2652R7可以做到、但不确定。

或者有任何想法如何设计架构来实现这个、例如、协调器使用具有更多存储器的纯 MCU ...等等  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CC2530 Z-Stack 在同一个 Zigbee 网络中设置了660个器件、使用 CC2652R7/P7应该没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    尽管理论上可以 实现、但没有现成的指令可用于实现这样的大型 Zigbee 网络。  请注意、可行性取决于几个限制因素、如物理屏障、信道干扰、节点报告间隔等  即使在推断过去研究提供的定义/变量后、也需要进一步测试网络的性能和可靠性。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您~~!!