This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:数据请求可能会异常发送

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1229532/cc2652p-data-request-may-be-sent-abnormally

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKZ-STACK

您好!

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48

DeviceType:终端设备

当器件通信时、数据请求很可能停止发送、且终端器件不会触发丢失的父级回调、如下图所示。

在行5560之前、器件的数据请求是正常的。 在线路5560之后、数据包捕获器不捕获数据请求。

我们的应用层通过以下方式控制轮询率。

    案例 FAST_POLL
      NWK_GetCurrentPollRateType (&currentPollRateType);
      if (currentPollRateType!= POLL_RATE_TYPE_APP_1)
      {
      NWK_SetCurrentPollRateType (0xFFFFfalse);
      NWK_SetCurrentPollRateType (POLL_Rate_TYPE_APP_1TRUE);
      }
      中断;
    案例 long_poll
       NWK_GetCurrentPollRateType (&currentPollRateType);
      if (currentPollRateType!= POLL_RATE_TYPE_DEFAULT)
      {
       NWK_SetCurrentPollRateType (0xFFFFfalse);
       NWK_SetCurrentPollRateType (POLL_RATE_TYPE_DEFAULTTRUE);
      }
能否查看是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、在经过长时间轮询期后、您的设备不会发送任何数据请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、调用数据发送接口 Zstackapi_AfDataReq 也无法发送数据。 Zstackapi_AfDataREQ 返回0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有监听器记录、可解决此问题? 顺便说一下、当您看到此问题时、您确定您的设备仍然处于活动状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    似乎 Alex Zhang 已经为您发布: https://e2e.ti.com/f/1/t/1229222 

    下面是我从该主题的评论:  

    此问题是否可以使用示例工程在最新的 SDK (即 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v7.10)上轻松地重新创建?  在发现此问题之前、应用程序运行多长时间?  ZED 的轮询率是多少?  根据屏幕截图中提供的时间戳、这个过程看起来相当快。  是否可以提供监听器日志文件?  根据说明、ZED 似乎已崩溃、这可能表示内存泄漏或溢出。  我不确定使用更新的方法和最新的软件资源时、这种类似行为是否可以复制。  下面是 zcl_samplesw.c 的示例:

            // set poll rate to POLL_RATE after joining
            zstack_sysConfigWriteReq_t writeReq = { 0 };
            // Set the new poll rates
            writeReq.has_pollRate = true;
            writeReq.pollRate = POLL_RATE;
            writeReq.pollRateType = POLL_RATE_TYPE_DEFAULT;
            Zstackapi_sysConfigWriteReq(appServiceTaskId, &writeReq);
            // disable response and queued poll rates
            writeReq.pollRate = POLL_RATE_MAX;
            writeReq.pollRateType = POLL_RATE_TYPE_QUEUED;
            Zstackapi_sysConfigWriteReq(appServiceTaskId, &writeReq);
            writeReq.pollRateType = POLL_RATE_TYPE_RESPONSE;
            Zstackapi_sysConfigWriteReq(appServiceTaskId, &writeReq);

    请注意 Zstackapi_AfDataReq 返回值为 ZStack_ZStatusValues_ZSuccessess 。  您是否认为尽管命令成功返回、但数据包从未以无线方式传输?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.快速轮询速率为250ms,长轮询速率为6s

    ,Zstackapi_sysConfigWriteREQ 不会使正确配置的轮询速率立即生效 、因为 Nwk_SetCurrentPollRateType (0、true)中的 polrRateType 参数为0、而不是 pPtr->pREQ->pollRateType

    附加的是数据包捕获文件,panid:0x6aa7,enddevice short address:0x335e,network key:b8:67:08:61:00:13:0F:33:02:78:4B:00:13:3D:30:b8

    e2e.ti.com/.../20230517_5F00_1132_5F00_83.rar

    4.请注意 Zstackapi_AfDataReq 返回值为 ZStack_ZStatusValues_ZSuccessess 。  您是否认为尽管命令成功返回、但数据包从未以无线方式传输?

    ——是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NWK_SetConfigPollRate  按类型配置轮询速率、Nwk_SetCurrentPollRateType 强制应用最快的轮询速率。  由于  Zstackapi_AfDataReq 成功返回、数据包必须已发送到 MAC 队列、但可能已被 CMSA/CA 函数或 MAC 缓冲区问题阻止。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.void Nwk_SetCurrentPollRateType (uint16_t pollRateTypeuint8_t Enable);

    如果我要设置当前轮询速率、应该将 pollRateType 设置为 POLL_RATE_TYPE_DEFAULT、POLL_RATE_TYPE_APP_1或类似的设置。

    pollRateType 为0,我们找不到相应的 pollrate 类型。

    2.当数据请求停止发送时、无法恢复、设备只能重新启动、丢失父设备的回调也未被触发。此外、设备将无法触发重新加入流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管未以最佳方式进行描述、但  Nwk_SetCurrentPollRateType (uint16_t)应在最新的 v7.10 SDK 中刷新零的 pollRateTypr 的活动轮询速率。 我无法确认 v5.10的行为、但可能存在已在 SDK 中解决的错误。

    尝试降低快速轮询速率以确定这是否可以解决问题、并考虑添加看门狗计时器尝试、并在器件冻结后对其进行软复位。 您还可以对故障固件执行进一步调试。

    此致、 Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供5.10至7.10的所有版本说明? 在最新的 SDK 中、我只能找到当前版本的发行说明、而不能找到历史版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 下载页面开始、 然后转到每个中间 SDK 的"版本说明"->"Document Overview"->"TI Z-Stack 版本说明"。  这些文档 并未全面介绍 应用于 Zigbee 堆栈的所有更改。

    此致、
    Ryan