This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询与 Matter 工具兼容的 thread rcp 产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1232455/inquiry-the-thread-rcp-product-compatible-with-the-matter-tool

您好、我们已经发布了一个称为 ioter 作为开源的 Matter 线程仿真器。 Ioter 是允许开发人员和测试人员使用 Linux PC 和 Thread RCP 器件仿真所有支持的 Matter 物联网器件的工具。

https://github.com/Samsung/ioter

该工具需要可通过 USB 连接的 rcp 线程器件、我们只检查了 Nordic 基于 nrf52840的器件。

关于工具的可扩展性、我想看看 TI 的产品是否也可以用。 是否有合适的器件可以支持螺纹 rcp?

我在 https://openthread.io/vendors/texas-instruments 页面上看到了几款器件、我创建了一个案例、以检查其中哪些器件是合适的。

如果可能、如果支持团队进行测试并进行检查、我将不胜感激。

谢谢。

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    您可以使用任何 兼容 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK Thread 的设备来构建 RCP 项目。  这包括 所有 CC2652XX 和 CC2651XX 器件。   另请参阅 Matter 的入门指南。

    此致、
    Ryan