This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:Thread + BLE

Guru**** 2933110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1233340/cc2652r-thread-ble

器件型号:CC2652R

您好!  

Thread 网关(RCP 图像)和 BLE (Host_TEST 图像)之间是否有任何组合固件来实现无线电分时。

我们有多 Thread 边界网关应用 、并希望在需要时通过 DMM 时间共享进行 BLE 信标/扫描。

如果您可以让我们找到同时支持 CC2652R (352KB)的 SDK、那它将非常棒。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    TI 未优先开发 Thread + BLE DMM 解决方案。  开发人员可以使用 TI DMM 用户指南 和 DMM SimpleLink Academy Labs 作为参考、实施自己的定制 DMM 解决方案。  您还可以考虑双芯片解决方案、因为 如果每个堆栈解决方案都需要无线电的大部分访问时间、则时间共享可能不是最佳选择。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我们将查看基准。