This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:基于 LaunchPad 的 ZigBee 监听器

Guru**** 2932990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1233707/launchxl-cc1352r1-zigbee-sniffer-based-on-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

大家好、我们的团队!

我们尝试使用 CC1352R1 LaunchPad (HW 版本"B") 作为硬件来构建 ZigBee 监听器系统。

我们有最后(1.10)版本的智能射频数据包监听器、 我们已使用正确的固件槽刷写了 LaunchPad:

问题是、我们在 Sniffer 软件中没有收到 Zigbee 数据包(所有计数器都保持为零状态)。 此外、我们在 Wireshark 4中也看不到任何输入数据。

当我们在同一 LaunchPad 上以相同的设置启动 Smart RF Studio 时、可以看到传入的 ZigBee 数据包没有问题。

两个应用程序中的无线电设置是相同的。

可能需要在  Packet Sniffer 软件中设置一些其他设置?

谢谢!