This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Thread 调试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, CC1352P7, LP-CC2652R7, CC2652P7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1234416/cc2652r7-thread-commissioning

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652P7、LP-CC1352P7 、CC1352P7

大家好、我们已经开发了2个 LP-CC2652R7的软件。

第1个 LP-CC2652R7建立线程网络:
> ifconfig up
>线程开始
>调试器启动
>调试器加入者添加

第2个 LP-CC2652R7被调试到 Thread 网络中:
> EUI64 xxxxx
> pskd xxxxx
>已成功加入网络。

现在、上述设置可以成功运行、但下面详细介绍了一个问题。

我们计划使用基于的商用模块 CC2652P7.
然而、此模块的 RF 设计似乎是基于的 LP-CC1352P7.
当我们在此模块上运行第二个 LP-CC2652R7的代码时( CC2652P7. )、
该模块在调用时停止甚至停止工作:
Otstack_joinConfiguredNetwork () ->有人打电话 otIp6SetEnabled () TIOP_configuredJoinerStart ()

本质上、该模块不与 Thread 网络通信、因此无法启动机载操作。

我们使用 Smart RF 残桩7检查了通信、模块的传输和接收是否正常。
使用测试了双向通信 CLI_FTD 在模块和 launchpad 上创建新的源代码。
此处的问题可能是什么、可能存在哪些可能的解决方案?

此致、
Logan Becker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan:

    请使用 对于 CC1352P7器件、\examples\rtos\LP_CC1352P7_4\thread\CLI_FTD、而不是 CC2652R7版本。  这与 迁移指南相符

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。 它解决了问题。

    愿上帝保佑。

    此致、
    Logan Becker