This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:将 MT 添加到 Zigbee 3.0时出现问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1232691/cc2651p3-problem-adding-mt-to-zigbee-3-0

器件型号:CC2651P3

按照 MT Inerface 教程 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/zigbee/html/zigbee/mt_interface.html, 尝试构建 proyect。

显示了此问题:

我在论坛上寻求解决方案,但没有成功。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您应该删除 MT_GP_CB_FUNC 预定义符号。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了,但没有什么有变化,相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了一个默认的 zed_sw 项目、并根据提供的说明添加了 MT、因此我很惊讶地听到它仍然不起作用。  如果您的应用程序不需要绿色能源、我建议清理您的项目、并删除 gp_taskID 以及其他 MT GP 资源。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、Z-tool 是否可用于所有 TI 器件? 我在 PC 上无法从 Z-tool 2.0找到器件、 但是我可以从我的电脑与 Putty 通信。  

    我一直在关注论坛并尝试各种没有任何变化的事情。

    我的器件或 zed_sw 项目都有可能出现问题。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Tool 可从获得 \tools\ZStack\ztool、并且需要从器件的应用 UART COM 端口、从"Z-Tool -> Tools -> Settings -> Serial Devices -> Edit 窗口"将波特率修改为115200 (无 CTS/RTS 流量控制)。  这不受 CC2651P3器件的影响、也不 需要对 zed_sw 项目进行额外的更改。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然具有相同的错误、未检测到器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PC 通过 DE USB 电缆连接到电路板、是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用标准 USB 电缆也应该没问题。  您是否能够在 PC 设备管理器中将 LaunchPad 视为应用/UART COM 端口?  您是否可以使用默认的 ZNP 固件来验证 Z-Tool 的运行情况?  如果成功、可以尝试 ZR 或非休眠 ZED 以确定它是否影响行为。  还要验证 MT 指南中引用的 genericapp 迁移。  您必须为1。 定义 CUI_DISABLE (我知道这与所提供的指令相反)或2. 删除 zcl_samplesw.c/h 内的 SampleApp UI 文件和用法、因为 UART 行主要 用于 MT 接口。  如果在 PuTTY 或 TeraTerm 等串行终端中打开 COM 端口、甚至可能会看到 UI 正在填充应用 UART COM 端口。  定义 CUI_DISABLE 后、我可以通过 Z-Tool 检测到 zed_sw 项目的 MT 接口

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定义 CUI 禁用可解决所有问题。

    非常感谢您的观看