This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来源之间的 DevState 枚举差异(zstack.h 和 ZD_app.h)

Guru**** 2932940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1235198/devstate-enums-difference-in-sources-zstack-h-and-zd_app-h

我发现 zstack.h 和 zd_app.h 中的 DevState 枚举各不相同、而且 devstates_t 没有 NWK_backoff。

为什么? 它看起来像是一个错误、某些器件状态可能会被错误处理。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您报告此情况。  我进一步调查了 zstack.h ZStack_DevState、发现它们仅用于 zcl_sampleAPPS_ui、因此最坏的情况是重新连接期间器件状态的 UI 行报告不正确(退避状态已弃用)。  我将向软件开发团队报告这一情况。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、明白了;

    我还有另一个问题、或许您可以澄清一下。

    有时我们的 ZR 是属于 ZED 的 devState 6。

       /**在鉴定后作为设备启动*/
       ZStack_DevState_DEV_End_Device = 6、

    但我们的器件是 ZR、它应该为7。

    我在资源中发现、有时 ZR 可能具有器件状态 DEV_END_DEVICE

    所以、它甚至直接说 ZR 可以保持为 Zed

    在重新连接过程中、我们可以看到 ZR 可能处于这种状态、其中对于 ZR 可以设置为"Zed 设备状态"

    您能否准确解释 ZR 在哪些情况下可以转换为 ZED (从 devState 的角度)、以及可能产生哪些负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEV_END_DEVICE 是 NLME_StartRouterRequest 之前使用的最后一种状态、如果成功(nwkStatus == ZDO_ROUTER_START 事件中的 ZSuccessess)、则将 devState 更改为 DEV_ROUTER。  保持为 ZED 表示成功启动路由功能存在问题。

    在什么情况下、ZR 报告  ZStack_DevState_DEV_END_DEVICE 状态?  它是否主动加入 Zigbee 网络并在其中进行通信?

    此致、
    瑞安