This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:ZTOOL、开/关

Guru**** 2599305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1236736/cc2651p3-ztool-toogle-on-off

器件型号:CC2651P3

我有两个 ED、一个是开关、另一个是照明灯。 我可以使用 AF_DATA_REQUEST 从软件切换光线。

如果我将端点和群集都绑定在一起、如何从 Ztool 激活软件中的特定群集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向开关发送绑定请求、并将轻 IEEE/短地址和端点设置为绑定目的地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经绑定了两个器件。 知道我是否必须从 Ztool 向软件发送才能激活群集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您最终试图通过绑定实现什么?  "激活群集"是什么意思?  您已经说过开关可以切换灯。  是否要使用间接寻址模式?  

    此致、
    瑞安