This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP 问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC2652R7, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1221395/cc1352p7-zr_sw_ota_client_onchip-problem

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC2652R7UNIFLASHSysConfig

您好、TI!!

我正在 zr_sw_ota_client_onchip_LP_CC1352P7_4和  zr_sw_ota_client_offchip_LP_CC1352P7_4中测试 OTA。

我正在使用 LPCC1352P7_4 SDK:6_41_00_17

zr_sw_ota_client_offchip_LP_CC1352P7_4运行完美!! 固件已 下载并运行新固件。  

但是我遇到 ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP_CC1352P7_4的问题、固件已下载、但新固件未运行、CC1352P7上的活动固件是旧固件。  

您知道我可能做错了什么吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP README 的"双映像 OTA 配置"部分中提供了非常具体的说明 、需要遵循这些说明。  您还需要确保 片上 BIM 的双映像配置 随应用程序一起加载。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan!!!

    非常感谢!

    我只在第一次通过 JTAG 加载程序时加载 bim.hex 文件。 然后、使用 OTA 后、我仅加载应用文件。 您是说我必须通过 OTA 加载 BIM 和应用程序文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法通过 OTA 加载 BIM、这必须通过 JTAG 接口来完成。  您不能对片上和片外应用使用相同的 BIM、因此无法仅通过 OTA 在关闭和片上版本之间切换。  您必须确保片上 BIM 的双映像配置与初始片上应用一起加载。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,非常感谢您!

    我已阅读项目自述文件、除了可能针对插槽 A 或插槽 B 进行构建之外、我找不到任何建议可能会出错。

    我正在使用 CC1352P7、因此不应修改 bim_onchip_main.c 中的图像双精度常量、对吧? 仅适用于 CC2652R7。

    默认 zr_sw_otaclient_onchip 项目是针对插槽 B 构建的。是否应为插槽 A 构建我将由 OTA 传输的映像?

    我将遵循的步骤如下:
    1-)按照 SDK 中的原样构建工程 ZR_SW_otaclient_onchip、而不使用 OTA_APP_VERSION=0x0001。
    2-)使用 Uniflash 擦除芯片的存储器。
    3-)在 uniflash 下、加载固件 bim_onchip_LP (如 SDK 中不变)和 zr_sw_otaclient_onchip。
    4-)按照 SDK 中的原样重新编译工程 ZR_SW_otaclient_onchip、而不进行 OTA_APP_VERSION=0x00000002的更改。
    5-)执行 OTA (之前为 OTA 准备了应用文件)。

    注意:应用程序文件传输正常、但新应用程序未运行 OTA_APP_VERSION 的值始终为0x00000001。

    是否会缺少预定义符号?

    任何用于验证有效图像的符号、双图像...?

    比您要好很多。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该按照说明针对 CC1352P7和 CC2652R7修改 BIM 双映像配置、因为它们具有相同的存储器占用量。  指令中提供的 bim_onchip_main.c 更改对于 BIM 在 OTA 映像更新之前/之后找到正确的图像标头至关重要。

    与 BIM 一同加载到器件中的原始应用程序将是插槽 B、而 OTA 要传输的第一个映像应 是针对插槽 A 构建的。构建插槽 A 意味着交换 NVS 区域基址、通过文本编辑器将复位矢量地址添加到 SysConfig 文件、 以及在链接器预处理器项目选项内定义 OAD_IMG_A。  所有这些指令都在自述文件中提供。  仅仅更改 OTA_APP_VERSION 是不够的。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    这是我为了更改向量而需要做的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是正确的。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。
    按照 Alberto 的评论。 我们正在使用片上固件。 尝试执行 OTA 更新后、映像会正确传输。 但是、当发送最后一条"升级结束响应"消息时、设备不会以"默认响应"进行响应。 此外、在最后一条"映像块"消息和"升级结束请求"之间通常需要一段时间。 正如您在下图中看到的、一切都发生得很快、因此我会说更新没有正确执行、甚至只是刚开始。 这是否说明了我们可能遇到的错误?

    Br、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    所以从本质上讲、ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP_CC1352P7_4器件没有响应?    在这种情况发生之前、更新运行多长时间?  由于存在多个映像块请求、更新已开始、但整个 OTA 升级过程将需要几分钟的时间。  如果没有完全遵循映像 A 的自述文件中所需的更改、则可能存在闪存不匹配、从而导致意外行为。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy、Alberto、

    我刚刚使用了 SDK v6.41和 LP-CC1352P7-4测试了应用、并确认 在使用提供的指令后 OTA 更新成功完成、但是 BIM 双映像代码中存在必须首先校正的错误。  我可以在此处提供更正、也可以等到 v7.10 SDK 版本再进一步评估该解决方案。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、您能为我们提供 BIM 映像、供我们使用 SDK 6.41进行测试吗、或者告诉我们在哪里可以找到它? 因此我们可以在 v7.10之前对器件进行全面的测试,

    Br、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    替换您的 BIM 片上项目中的附加文件、不再进行设置  hw.resetVectorAddress = system.utils.BIGINT ("0x540A8") 在 zr_sw_ota_client_onchip.syscfg 中

    e2e.ti.com/.../bim_5F00_onchip_5F00_main.c 

    e2e.ti.com/.../bim_5F00_util.c

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我们将进行测试、然后返回给您、生成相似的结果。

    Br、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    我进行了更改、但仍然无法获取 OTA。  

    当协调器发送图像通知我的器件响应 图像通知:不受支持的仪表组命令。  

    在 zcl.h 命令列表中、我找不到类似的内容。  

    请、 我应该怎么做才能解决这个问题?

    非常感谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该重新基于测试工程、因为您似乎无意中删除了 OTA 功能。  您的 UI 应正常运行并显示 OTA 信息。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    回去似乎还可以!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    回去似乎还可以!

    通过 OTA 进行的固件传输达到100%。
    但新的应用永远无法运行。

    我尝试对上面建议的 bim 文件进行更改、但不对您建议的 bim 文件进行更改(如 zr_sw_ota_client_onchip_xxx 的自述文件所述)。 我始终具有相同的结果。 它从不运行新应用程序、即使我在完成 OTA 后进行重置、它也始终运行原始应用程序。

    完成后、将再次自动通过 OTA 执行固件传输。 我想如果不运行新的应用程序、它就会检测到仍有有效的可用更新。  

    那会发生什么事呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要执行调试、首先在 zr_sw_ota_client_onchip 上确认 OAD_markSwitch 通过 crcStat 使原始图像无效、然后在 bim_onchip 上执行调试、以确认 BIM_findImage 根据 crcStat 内容定位正确的更新图像、否则对 Bim_UpdateExecValidImg 的处理。  

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    OTA 问题是我们唯一需要处理的问题。

    为了消除可能引入使用原始 TI 固件和 LaunchPad 测试我的代码或硬件的任何问题、

    我使用的是 SDK 7.10。

    我进行了以下测试:
    测试1:
    CC1352P-2LP ->作为 OTA 服务器的协调器。
    CC1352P7-4LP ->作为路由器 OTA 片上客户端
    结果:OTA 传输已完成并达到100%、但固件从未更新为传输的映像。
    测试2:
    CC1352P-2LP ->作为 OTA 服务器的协调器。
    CC1352P7-4LP ->作为路由器 OTA 客户端片外设备
    结果:传输开始并且很快您收到一个错误(下载失败的 ZOtaAbort)。
    测试3:
    CC1352P-2LP ->作为 OTA 服务器的协调器。
    CC1352P-2LP ->作为路由器 OTA 客户端、位于芯片外
    结果:OTA 运行良好。

    为什么使用 CC1352P7、OTA 无法正常工作? 请,任何想法,建议,...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    我在 LP-CC1352P7-4平台上没有观察到类似的问题。 请安装最新的 SDK、并确认在开始这些测试之前擦除所有 Simplelink 器件存储器。  首先关注片外版本(测试2)、并确保使用 Uniflash 与应用程序映像连续加载 BIM。  应通过 LP-CC1352P7-4 OTA 示例生成*。OTA 文件、并包含更新的映像版本号。  成功之后、在应用该线程中提供的 BIM 更改后、接下来确认片上版本的操作。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    非常感谢!

    有问题、

    我必须执行一些操作来确保使用 Dual_Image 选项构建 BIM 项目。

    最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  对于使用 Zigbee 应用程序的片上 BIM 项目、必须设置 Dual_image 构建配置。  您还将需要按照该主题前面所述替换 bim_main 和 bim_util。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1352P7

    你好,Ryan!!!

    非常感谢!

    很抱歉、但我错误地关闭了上一主题。

    除了更新 bim_main 和 bim_util 文件之外、我是否应该对预定义的符号执行任何其他操作(添加或删除 bim_dual_onchip_image、security、... 其他内容)?  

    非常感谢。 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    上一个主题未关闭、您可以继续回复。 我将 相应地合并该线程。  请 将活动构建配置设置 为 Dual_image 以自动填充正确的预定义符号。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!  

    请、在将 Dual_image 设置为"活动"后、我得到以下错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在观察相同的情况。  正如第一个预期的那样、我想文件没有正确更改。  请使用您已确认的默认值将正确构建的新项目重试。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    SDK 7_10_00_98

    我在 CCS 中加载 BIM_ONCHIP 项目、该项目构建得非常好。
    Properties -> Manage Configuration -> Dual_image -> Set Active / Properties -> Configuration -> Dual_image

    和我上面展示的图像一样。 在编译时、我会得到与之前相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除您的项目并重试、或 探究 问题并解决它们。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan!!!

    我们有 OTA 在片上运行!!!

    非常感谢你的评分

    此致。