This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZMacLqi仅仅 函数中接收到的相关性始终为0

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1237878/cc2652r-correlation-received-in-zmaclqiadjust-function-is-always-0

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2592

您好!

我已经尝试使用 ZMacLqiAdjust、 正如 TI 用户指南所建议的那样。 但是、无论 RSSI 如何、我总是将相关值设为0。或者发送器件
是否必须配置某些参数才能正确获取数据? 任何建议都会有所帮助。

SDK 6.10

适用于 PA/LNA 的定制 CC2652R + CC2592放大器

谢谢
阿克希莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

     默认情况下、lqiAdjMode 为 LQI_ADJ_off、因此不执行调整。  您是否在 zmac_cb.c 中更改了此设置、选择了什么模式?   您如何调用 ZMacLqiAdjust (提供代码片段)以及您是否逐步调试器内的函数以进一步了解其运算?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我 已经修改了 zmac_cb.c、以便按照 ZStack 概述中的建议使用 LQI_ADJ_MODE1。  
     在 MAC_CbackEvent 的 zmac_cb.c 中调用 ZMacLqiAdjust、在 zmac_cb.c 中已存在此调用、而且我尚未修改。

    我已在代码中单步执行、来自传入最大 Rx 的相关值始终为0、因此调整后的 LQI 也会变为0、这会影响路由。

    是否建议使用 LQI 调整?  

    此外、默认的 LQI_MIN_CORR=50和 LQ_MAX_CORR=110、但从数据表来看、相关性似乎为6位、因此其范围为0-64、因此是否必须为 cc2652r 更改这些限制?  

    谢谢
    阿克希莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    感谢您提供这些信息。  经过进一步调查、LQI_ADJ_MODE1中使用的公式/定义 当前对 SimpleLink CC13XX/CC26XX 无效。  我不建议您进一步评估  ZMacLqiAdjust 的使用 ,除非软件开发团队对此进行进一步调查。

    此致、
    瑞安