This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:停止发送数据包和停止信标请求

Guru**** 2932580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1227415/cc2650emk-stop-sending-data-packets-and-stop-beacon-request

器件型号:CC2650EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2650Z-stack

您好!

我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。

当终端设备突然停止向终端设备发送数据包时、我在终端设备和协调器之间捕获了数据包。

在 Ubiqua 日志中,我可以捕获 数据请求数据包和数据包 (在附加的日志中是温度测量数据包)。

然而、当 终端器件停止发送数据包时、只能捕获数据请求数据包。 (数据包 ID 215994 - 216083)

此后、在未接收到两个连续的数据请求 ACK 并断开连接后、器件未发送孤立状态、也不再发送信标请求、无法重新连接。(216092之后的数据包 ID)

器件0x7E85上发生了问题。

您知道有关此问题的任何信息吗?

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、  

 e2e.ti.com/.../issues_5F00_log_2800_device-0x7E85-happen-issue_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    感谢您提供监听器日志。  您提到的行为会在0x7E85断开与协调器的连接后发生 、并且在孤立之后必须重新加入。  温度测量报告属性命令是基于 ZED 上的绑定自动发送、还是由应用程序手动触发?  如果是自动的、您是否能够通过重新加入流程来确认绑定是否得到维护?  无论在任何速率下、从数据包重试次数可以明显看出0x7E85和协调器的无线电连接不良。  这些器件应该移动得更近一些、消除物理屏障/通道干扰、并且/或者增加其传输功率。

    请注意、不建议将 CC2650用于新的 Zigbee 项目、因为它无法支持1.2.2 HA 以上的 Z-Stack 版本(几年前已弃用)、并且没有足够的内存来支持强大/可靠的解决方案。  我建议  尽可能迁移到 CC2651R3。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    我的答复如下。

    温度测量报告属性命令是基于 ZED 上的绑定自动发送、还是由应用程序手动触发?   

    答案 我认为 温度测量报告属性命令会根据位于 ZED 上的绑定自动发送。 器件设置为在找不到其协调器时自动重新连接。(请查看大约4:50的数据包数据。)

    如果是自动的、您是否能够通过重新加入流程来确认绑定是否得到维护?

    答案 我无法确认绑定是否已维护。  是否有我可以检查以了解绑定是否得到维护的 API?  

    这些器件应该移动得更近一些、消除物理屏障/通道干扰、并且/或者增加其传输功率。

    答案  我将尝试更改器件的放置位置。

    为什么此器件 未发送 Orphan 通知和信标请求?  

    此致、

    余亚市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 bindFindExisting (来自 ZStackCore 工程的 BindingTable.c/h)和/或 使用 osal_NV_READ 读取 ZCD_NV_Binding_table NV 项。 如果器件已进入退避模式(请参阅类似的 退避 重新加入 E2E 线程)、那么器件可能不会尝试重新加入、但另一个选项是由于存储器泄漏/损坏或某些其他硬件断言、应用程序已崩溃(需要进一步的器件调试才能确认)。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用应用程序调试检查内存泄漏和其他问题。

    论坛中是否有任何关于 Z-stack 内存泄露或 Z-stack 崩溃的报告?  应用是否有办法知道 Z-stack 已停止?

    此致、

    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 E2E 中搜索与 Z-Stack 内存泄漏和崩溃相关的线程。  如前所述、由于器件的限制、CC2650上的 Z-Stack HA 1.2.2a 更容易受到问题的影响。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/906365 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/902631 

    halAssertHandler 将确定在代码生效时应执行的操作。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件已进入退避模式、则可能不会尝试重新加入(请参阅类似的 退避 并 重新加入  E2E 线程)

    Z-stack 重复 DEV_Nwk_BACKOFF 和 DEV_Nwk_DESC 状态、但状态可能不会从 DEV_Nwk_BACKOFF 变为吗?

    那是什么状态?

    此致、

    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非退避计时器死后消失、否则器件绝不应从 DEV_Nwk_BACKOFF 状态变为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    也就是说、当回退计时器消失时、器件会从 DEV_Nwk_BACKOFF 变为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Z-Stack Home 1.2.2a 实现中、ZDO_REJING_BACKOFF 计时器事件实际上会以不同的超时参数 zgDefaultRejoinScan 和 zgDefaultRejoinBackoff 开始、因此它不会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备已输入退避,则设备可能不会尝试重新加入[/报价]

    以上摘自 Ryan 的答复。

    我 想知道 上述状态是否发生?

    但这是否意味着不会发生该状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Z-Stack Home 1.2.2a ZStackCore 实现中、当 startMode = MODE_RESUME 且 logicalType 是 ZDO_StartDevice 中的终端器件时、将调用 osal_start_timerEx (ZDAppTaskID、ZDO_REJING_BACKOFF、zgDefaultRejoinScan)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为避免进一步混淆、请参阅 ZStack_home_1_02_02a_44539\Documents\Z-Stack TI-RTOS Developer Guide.pdf 的第7章(便携式设备):

    如果终端设备在轮询期间丢失其父设备、它会扫描当前活动的信道并尝试安全重新加入、如果无法找到其网络、它将尝试扫描所有信道。 如果尝试安全重新加入(当前和所有信道)失败、网络密钥将被删除、设备将尝试重新加入信任中心(不安全)。 终端设备老化后、将尝试重新加入网络。 重新加入不取决于"关联许可"标志的状态。 当终端设备处于"重新加入"状态(扫描和重新加入尝试)时、它将在定义的时间段内(默认为15分钟)处于"重新加入"状态、然后进入"退出"周期(静默状态)(默认为15分钟)、然后循环回到"重新加入"状态。 可以通过应用程序映像使用以下代码配置这些持续时间:
    ZStack_sysConfigWriteREQ_t writeREQ ={0};
    //设置重新加入状态持续时间–10分钟(600,000毫秒)
    writeReq has_rejoinScanDuration = true;//激活参数
    writeReq .rejoinScanDuration = 600000;
    //设置退出重新加入状态持续时间–10分钟(600,000毫秒)
    writeReq has_rejoinBackoffDuration = true;//激活参数
    writeReq .rejoinBackoffDuration = 600000;
    //发送系统配置写入请求
    (void) Zstackapi_sysConfigWriteREQ (appEntity、&writeREQ);

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了该文档。
    我理解以下几点。

    如果终端设备在轮询期间丢失其父设备、Z-stack 状态将从 DEV_END_DEVICE 更改为 DEV_Nwk_孤立 并发送孤立通知。
    之后 、Z-stack 的状态从 DEV_Nwk_simplant 更改为 DEV_Nwk_DISC 并发送信标请求。
    而 Z-stack 则重复 DEV_Nwk_DISC 和 DEV_Nwk_BACKOFF 状态。
    当该状态为 DEV_Nwk_backoff 时、Z-stack 不发送 beacon_request。

    我的器件配置如下。

    f8wConfig.cfg
    DDEFAULT_CHANLIST=0x00001000 (仅使用)
    -DREJOIN_BACKOFF=60000
    -DREJOIN_SCAN =120000

    我认为问题在于、Z-stack 的状态并未从 DEV_END_DEVICE 变为 DEV_Nwk_orphan。
    这些问题是否已在论坛中发布?

    我有一个问题要问 HALassertHandler。
    我的 应用基于 SampleTemperatureSensor 代码。
    示例代码已实现 HALassertHandler。
    该处理程序在没有额外配置的情况下检测并处理 z-stack 错误吗?

    此致、
    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您向 此论坛提供您的理论、但不提供基于您的发现的任何证据。  在此应用行为期间、您是否调试了器件状态?  您 能够在 E2E 论坛上搜索类似的实例/实例。

    HAL 断言作用于硬件/堆栈故障、但不能依赖应用程序代码实现的错误行为。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。
    我已经使用串行输出调试了我的应用。
    请参阅随附的文件。

    我的应用程序每10秒向 ZC 发送一次数据(TEMPSENSOR_DATASEND_EVENT)。
    应用程序通过 iCall_Wait 后、它查询 Z-stack 的状态、并 通过串行通信进行输出。

    此致、
    余亚市

    e2e.ti.com/.../debug.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  ZStack_DevState_Nwk_simplant 为10、因此 seriallog.txt 显示器件 状态从 DEV_END_DEVICE 变为 DEV_Nwk_simplant、然后显示 DevState_Nwk_doc/DevState_Nwk_backoff、 后者也反映了孤立状态。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我无法提供任何日志、因为此调试 ZE 不存在该问题。
    我仍在调试、因此在获取日志时我会再次询问。

    我在论坛上搜索了"Orphan Notification"字样、但没有发现任何类似问题。

    我是否需要在 f8wconfig.cfg 中注释-DASSERT_RESET 才能使用 HAL 断言重置?

    此致、
    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望器件在发生 assert 时复位、则可以从"//-DASSERT_RESET"中删除"//"字符。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现问题时获得调试日志
    请参阅随附的文件。

    这次观察到了同样的行为。
    设备未发送孤立消息、已不再发送信标请求且无法重新连接。
    应用程序未停止、Z-stack 状态重复 NWK_DISC 和 NWK_BACKOFF。
    无法检索有关绑定的信息,因为不包括日志。 和-DASSERT_RESET 已注释掉。

    我想在发生这种情况时重新启动系统、有什么方法可以做到这一点吗?

    此致、
    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更多日志。  如果可以确认  正在执行 ZD8p_StartJoiningCycle -> ZD8p_NetworkInit、但未有效地将孤立器件重新加入网络、则 Z-Stack 无线电层可能会处于故障状态、这可能不会触发断言。  在这种情况下 、您应该监视应用程序行为并调用 SystemResetSoft 以重新启动固件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想检查一下 HALASSERTHandler 是否起作用。
    因此、我想介绍如何轻松地激活 HALassertHandler。
    你有什么想法吗?

    我找到 SystemResetSoft()函数的文档。
    我知道这是一个 TI-RTOS 函数、但有没有任何文档?

    此致、
    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够使用 HAL_assert 函数强制 HAL 断言。  SystemResetSoft -> SystemReset -> HAL_SYSTEM_RESET 没有文档、但是对复位寄存器的写入、即  HWREGBITW ( AON_SYSCTL_BASE + AON_SYSCTL_O_RESETCTL 、AON_SYSCTL_RESETTL_SYSRESETBITN )= 1;

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在正在尝试确保 HALAssertHandler 正常工作。
    我有几个问题。
    1. HAL_assert 函数是否是在 hal_assert.h 中定义的宏?
    2.此宏是否调用了 HAL_ASSERT_Handler 以及 halassert.c 中定义的函数?
    当 ZD 将状态从 DEV_Nwk_BACKOFF 更改为 DEV_Nwk_DISC 时、Z-stack 会调用 HAL_ASSERT_FORCED 函数(请参阅 ZDAP.c 第499行)。
    我预期的行为是调用应用的 main.c (请参阅 main.c 第315行)中定义的函数并显示调试语句。 但是,它没有这样做。

    e2e.ti.com/.../5141.ZDApp.ce2e.ti.com/.../8030.main.c

    3.何时调用 main.c 中定义的 hal_assert_handler? 我如何才能确认它是否有效?
    此致、
    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何混淆、我深表歉意、但您似乎忽略了 HAL 断言的目标。  它们是独立的操作、当出现可能由应用程序执行引起的硬件问题时会发生。  用户可以确定 HAL 生效后采取的操作(复位、闪烁指示灯、旋转等)、但不应直接调用/强制 HAL 生效。   在到达相关代码后、只需执行您希望完成的操作。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法解决这个问题。
    相反、如果系统保持未连接状态的时间过长、我通过复位系统来处理此问题。
    感谢您的支持。

    此致、
    余亚市