This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:将终端设备连接至具有不同 PANID 的协调器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1238167/cc2650emk-end-device-connect-to-a-coordinator-with-a-different-panid

器件型号:CC2650EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2650

您好!

我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。
我在终端设备连接到具有不同 PANID 的协调器时遇到问题

您知道有关此问题的任何信息吗?
如果有任何帮助,将不胜感激。

下面随附的文档总结了数据包日志和发生问题时的行为。

e2e.ti.com/.../6076.packetLog.zip

此致、
余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    由于冲突解决方案、协调器完全可以更改其 PANID、Zed 在睡眠时可能意识不到这一点。  因此 、在重新加入时、NLME_ReInterreJoq 会检查扩展 PANID、而不是 PANID、以便它可以像之前一样重新加入同一个 ZC 器件。  由于监听器日志显示两个 PANID 网络由同一 ZC 器件形成、该器件将扩展 PANID 作为其扩展 IEEE 地址、即使 PANID 已更改、ZED 也会重新加入。  这都是 Zigbee 规范预期的行为。  如果要执行单独的操作、那么在 rejoinStatus 为 ZSuccessess inside of ZDAp_ProcessOSALMSg 后 、您可以读取  _NIB.nwkPanId (在上述实例中、它将在 NLME_ReJoReRegrace 期间发生更改)、并确定要从此处执行的正确操作。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。
    我将更改 ZCD 的扩展 PAN ID 的设置。

    此致、
    余亚市