This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:openthread 示例中代码的不可理解部分

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1240048/cc1352p-incomprehensible-parts-of-the-code-in-openthread-examples

器件型号:CC1352P

大家好、我正在尝试弄清楚开源示例、但有几个问题我无法回答:

        if(addr->mAddress.mFields.m16[6]==TIOP_TEMPSENSOR_DEIVCE_TYPE)
        {
            targetThermstatAddress = addr->mAddress;
            targetThermstatAddress.mFields.m16[6] = TIOP_THERMOSTAT_DEIVCE_TYPE;
            targetThermstatAddress.mFields.m16[7] = TIOP_THERMOSTAT_DEIVCE_ID;
            reportingAddress = targetThermstatAddress;
        };

这是温度传感器示例的代码部分。 它使用宏 TIOP_TEMPSENSOR_DEIVCE_TYPE、TIOP_THERMOSTATE_DEIVCE_TYPE 和 TIOP_THERMOSTATE_DEIVCE_ID
我无法理解他们在哪里注册、比较了他们的确切内容、我在搜索项目时没有找到这些说明、自述文件中也没有关于这一点的词。 如果有任何帮助和解释,我会很高兴,否则在几乎没有背景的情况下,很难自己弄清楚和研究技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查看 TI 的 OpenThread 示例。

    从较高层次看、Thread 实现了 IPv6、并且有效地具有继承任何"众所周知" RFC (如 DHCP)的潜力。

    简而言之、默认情况下不使用此代码片段、因为它由#if (OPENTHREAD_CONFIG_DHCP6_CLIENT_ENABLE && OPENTHREAD_ENABLE_DHCP6_MULTICAST_SE客 服请求)进行保护、两者都为0。

    DHCP 用于配置 IP 设备上的信息、例如地址。 (在代码片段中、如果使用了 DHCP、则使用预期的目标地址配置地址的 MSB)。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但没有关于如何配置 μ dhсp 的示例? 因为向所需设备发送请求要方便得多、而不是使用多播。