This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:无法使 ZNP UART 传输模式正常运行

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1240128/cc2530-unable-to-get-znp-uart-transport-mode-working

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC-调试器

您好!

我正在尝试获取 Z-Stack 3.0.2 ZNP 映像、以便 CC2530目标能够正常运行。

我成功地在 IAR 中构建了 Z-Stack 3.0.2 ZNP CC2530映像、并使用 CC 调试器将其下载到目标上。

CFG1引脚设为低电平可选择 UART 传输模式。 CFG0引脚设置为低电平、未连接32kHz 晶体。 将 RESET_N 引脚设置为高电平。
我希望在上电后发送 SYS_RESET_IND 命令。 相反、使用逻辑分析仪、我看到一些垃圾、成帧错误。

任何帮助都会被感激,我即将失去想法。

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 ZNP 代码的 InitBoard 中对"znpCfg1 = ZNP_CFG1_UART"和"znpCfg0 = ZNP_CFG0_32K_OSC;"进行硬编码、以重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请从"Project Options"->"C/C++ Compiler"->"Preprocessor"中检查已定义的符号、以确认是否按预期设置了正确的定义。  您是否尝试过在启用默认38400波特率和流控(RTS/CTS)的情况下连接 Z-Tool?  这些脚本可从 MT_UART.h 进行修改以满足您的项目要求。  我还建议阅读 Z-Stack 3.0.2\Documents\API 文件夹中的"Z-Stack ZNP 接口规范"、并查看类似的 E2E 主题。  您是否能够进一步调试电路板以了解发送/接收的内容?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Thx 响应(也是 Yikai)!

    我希望我不必熟悉这个代码库/环境、只需使用它即可。

    是否没有可用的预编译映像?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 3.0.2\Projects\ZStack\ZNP\CC253x\dev

    此致、
    瑞安