This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Z-Stack 低于1GHz

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1240855/cc1352p-z-stack-sub---1ghz

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

TI 您好


我对面向低于1GHz 的 Z-stack 的开发感兴趣、我想知道您是否有正式发布日期?


另一个问题,如果你有一个测试版的 SDK,你可以提供给我?

 

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    Sub1G 的 Z-Stack 解决方案计划在 SDK 的第3季度发布。 建议是等待堆栈正式发布以供评估。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sid