This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:数据包捕获期间无法解析数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1241439/cc2652p-data-cannot-be-parsed-during-packet-capture

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

当设备与网关通信时、数据包收集器将捕获此数据。 这是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用并看到此类数据包的是哪个 SDK/Z-Stack 版本和示例? 您是否使用默认示例并看到此示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48

    我无法使用默认示例并查看此示例。SDK 在我们的硬件上运行、但情况并非总是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以附加监听器日志而不是屏幕截图吗? 顺便说一下、我建议您使用最新的  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24再次测试、并检查是否看到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    鉴于在默认示例中无法复制此信息、我建议您进一步调查导致该行为的必要原因、以及堆栈发生的哪些更改会使数据包出现。  我 从截图中看到了一些不一致之处、例如 ZD 数据请求(就像与非休眠或 FFD 功能相关的终端设备)之前的 ZC 传输密钥消息以及 ZED 发送的信标、但不应在 RFD 上启用该功能。  ZED 还缺少 MAC 序列号、这表示监听器日志未显示的数据包。  请确保在项目中不会混淆器件确定的角色。

    此致、
    瑞安