This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:重新连接序列中的 Z-stack 事件

Guru**** 2763705 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1246109/cc2650emk-z-stack-events-in-rejoining-sequence

器件型号:CC2650EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2650Z-stack

您好!

我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。

我会研究一个有关 REJINK 序列的代码。
我想知道我在调查中不明白什么。

我知道 Z-stack 通过检测事件来工作。(例如、  ZD8p_ProcessOSALMSG、ZD8p_EVENT_LOOP 等)
但 我不知道在接收到以下数据包时会引发哪些事件。
・ZC 的信标
・重新加入响应
・器件通知(从 ZC 到广播数据包)

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、  
村田裕也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 xxx__processZStackMsg 中引用 zstackmsg_CmdIDS_ZDO_NWK_DISC_CNF/zstackmsg_CmdIDS_DEV_STATE_CHANGE_IND/zstackmsg_CmdIDS_ZDO_DEVICE_Announce