This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:ZigBee 样片应用添加附加集群时出现问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1246312/lp-cc2651p3-zigbee-sample-app-problem-adding-additional-clusters

器件型号:LP-CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-STACKSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!

我一直在尝试通过 SysConfig 在 zed_SampleApp 示例中添加一些集群。  当我添加 可选群集 在 Z-Stack 配置下、开始出现很多错误。

是否需要更改某些内容才能添加 新群集?

此致、

马特乌斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matheus:

    您使用的是什么 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 版本?  此外、还 选择了哪个 SysConfig -> Z-Stack -> Zigbee Application Endpoint -> Zigbee Device Type、并且您是否进行了除"其他集群"之外的任何其他更改?  例如、我可以从 SDK v7.10中为 zed_sample 的"通用"器件类型添加 OnOff 服务器群集、而不会出现任何问题。  

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在使用7.10版本、除了我的代码和"其他集群"之外、我只更改了"Zigbee 设备类型"上方的"应用程序名称"、它仍然是"通用"、我没有在 SysConfig 中进行任何其他更改。

    此致、

    马特乌斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢澄清、Mathius。  这是一个 已知问题 、软件开发团队仍在努力解决该问题、您可以将 ZCL_MS 添加到预定义的符号中来解决该错误。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有效、感谢 Ryan 的帮助。

    此致、

    马特乌斯。