Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK
主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2650、 Z-stack
您好!
我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。
我正在调查 ZED 在重新连接序列期间失败时的 Z-stack 程序。
(ZD8p.c、ZD8p_NetworkProcessJoin 具有 nwkStatus 的函数! =成功)
如果 prevDevState 为 DEV_NWK_SEC_REJING_ALL_CHANNEL、
runtimeChannel =(UINT32)(1L <<_NIB.nwkLogicalChannel);
出现上述程序以更改 ZED 使用的通道。 我的理解是否正确?
另外、假设此代码执行重新连接序列期间需要3个故障、我的说法是否正确?
如果有任何帮助,将不胜感激。
此致、
村田裕也