This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Zstackapi_BdbAddInstallCodeREQ 返回0xB2

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1252057/cc2652p-zstackapi_bdbaddinstallcodereq-returns-0xb2

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

我已经尝试将安装代码添加到具有函数"Zstackapi_BdbAddInstallCodeREQ"的协调器中、但它返回0xB2。 0xB2是"ZApsTableFull"、我已经发现 Z-stack 中的 ZCD_NV_EX_TCLK_table 尚未 初始化。 如何 在 Z-stack 中初始化 ZCD_NV_EX_TCLK_TABLE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:  

     在 stackInit -> zgInit -> ZDSecMgrInitNVKeyTables -> APSME_TCLinkKeyInit 期间初始化 ZCD_NV_EX_TCLK_table。  如果   超出了 APS_MAX_GROUPS、NWK_MAX_BOUNDING_ENTRIES 或 ZDSECMGR_TC_DEVIC_MAX、也可返回 ZApsTableFull。  Zigbee 安全功能 SLA 演示了安装代码的实施。

    此致、
    瑞安