This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-STACK-ARCHIVE:无法运行安装程序

Guru**** 2932390 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1252837/z-stack-archive-unable-to-run-installer

器件型号:Z-STACK-ARCHIVE
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

我目前在运行 Z-Stack Archive 网站上的 Z-Stack Linux Gateway 安装程序时遇到问题。 我曾尝试在具有32位 ARM 处理器的 Linux 系统上运行它、其中出现错误"Cannot execute binary file:Exec format error (无法执行二进制文件:Exec 格式错误)"。 然后、我尝试在具有64位 x86处理器的 Linux VM 上运行安装程序、它似乎也无法正常运行。 每当我通过终端调用 VM 中的安装程序时、在按 ENTER 键后输出中不会显示任何内容。 我想知道是否有其他人有类似的问题、以及他们是如何解决的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个存档解决方案、因此几乎无法提供进一步支持您的问题。  我建议您在线并通过 Linux 论坛搜索类似行为、并考虑参考 Z-Stack 3.0 Linux Gateway 解决方案 、看看这是否能改善您的情况。  此选项主要在 BeagleBone Black 和 Linux Ubuntu 平台上进行测试。

    此致、
    瑞安