This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:针对开发 ZigBee 终端器件的新入门帮助申请。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1252500/cc2530-new-starter-help-request-to-develop-zigbee-end-device

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: Z-STACK

您好!

 我对 CC2530开发和一般嵌入式开发非常陌生。

我的最终目标是制造简单的 ZigBee 终端设备、用于监视环境运动、温度、光强度等。  我希望完成的产品可以用 ZHA 连接到 Home Assistant。

到目前为止、我拥有的只是一个 XL2530-D01和一个梦想。  

要实现我想要的目标,需要什么步骤,以及  我如何成功地开始执行第一个;无论它可能是什么。

我会感谢 善良的灵魂在他们 回应之前(当然,希望他们做!)。

谢谢! :)