This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Z-stack 测试文档

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, CC2650, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1254841/cc2650-z-stack-test-document

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:Z-stackCC2652P、CC2652R

您好

我是否有关于 CC650 Z-STACK 1.2.2家庭自动化的问题?

我想检查叠层测试文档。

是否有任何测试报告、规范和认证?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    下载的 Z-STACK-ARCHIVE  ti.com/simplelink\ZStack_home_1_02_02a_44539\Documents 文件夹中提供了所有 CC2650 Z-Stack 文档。  开发人员必须根据 连接标准联盟执行任何其他测试

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650是适用于 Zigbee 应用的 NRND。 我建议您使用 CC2652R 或 CC2652P 来开发 Zigbee 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  考虑到 Zigbee HA 规范的修订版本已超过最新的 R23发布版本、CSA 预计在未来的某个时刻不会对新产品进行认证。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的信息。

    此致、

    GR