This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:如何在运行时配置功率级别

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1256553/cc2652p7-how-to-configure-power-level-at-runtime

器件型号:CC2652P7

您好!

在应用运行时、如何更改802.15.4无线电的发射功率级别?

谢谢
卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    这取决于所使用的射频堆栈。  由于您最近的 E2E 帖子意味着专有射频、因此您可以使用  RF_setTxPower API 来更改运行时的 TX 功率。  请参阅 Prop RF 用户指南rflib API (RFCC26X2.h)的 TX 电源部分

    此致、
    瑞安