Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
Thread 中讨论的其他器件: Z-STACK、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
您好!
我们在 CC2530 ZStack 上运行照明应用、使用示波器计时器实现我们的许多功能。
最近观察到、 osal_systemClock 在不重新启动的情况下、在长时间的操作中偏移了大约90分钟。 因此、用于设置事件的所有其他计时器也会偏移90分钟。 从而导致服务中断
例如:如果计时器必须在3小时后到期、假设计时器在上午12:00到期、则计时器 将在晚上10:30到期、当我们检查 osal_systemClock 时、计时器将偏移90分钟。
我们对代码进行了评估、了解我们不会干扰或更改 任何位置的 osal_systemClock。
想知道为什么会发生这种情况?
谢谢
SDB@23