This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何在 CC2538中刷写 SampleSwitch 映像

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1256905/cc2538-how-to-flash-the-sampleswitch-image-in-cc2538

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: Z-STACK

大家好!

我叫 Kamalesh、现在我通过 CC2538微控制器处理 OTA。 将图像(采样开关)刷写到电路板(CC2538)时、会显示一些调试错误。 但是、我将 jlink 调试器与这些电路板相连、还参考了 Z-stack 实现指南3.0.1、工作平台 ARM 是9.40.1。 我在下面给出了错误。

非常感谢任何支持。

此致、

卡姆莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 XDS 调试器和 Z-Stack 版本是什么? 你似乎不使用 Z-Stack 版本注释中描述的已匹配的 IAR 版本、我建议你再次使用已匹配的 IAR 版本执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    实际上、我使用了 j-link 调试器、我的 z-stack 版本是3.0.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 cc2538微控制器板发送匹配的工作台 ARM 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没记错、Z-Stack 3.0.1会使用 EWARM 8.11.1。 如果使用 J-link、则应选择 Debugger 作为 J-Link、而不是 XDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我选择并在 CC2538的一个板上执行了映像 A 和映像 B。 但在软件狗执行中、它显示错误。

    我在下面附上了下面给出的误差。

    此致、

    卡姆莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误与 Z-stack 和 IAR Embedded Workbench 之间的版本不兼容相关。 我如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用版本注释中描述的完全 IAR 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否使用最新版本的 EWARM 和 Z-stack 实现 CC2538的此 OTA?

    实际上、在加密狗编译中、它显示了与存储器相关的错误、如 verificaion 在0x200000处失败。 如何解决此错误?

    此致、

    卡姆莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 IAR 的版本不匹配、它可能无法像您现在一样正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他方式、或如何与这些 IAR 系统人员联系。

    此致、

    卡姆莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您通过 https://www.iar.com/support 联系 IAR 支持团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamalesh。

    所有帐户上的 YK 都是正确的。  Z-Stack 3.0.1\Z-Stack 3.0 Release Notes.txt 文档中记录了正确版本的 IAR、您会感兴趣。  您应该联系 IAR 以获取正确版本以及有关使用其 IDE 的帮助。  如果问题特定于 J-Link 连接、您也可以联系 Segger。

    此致、
    瑞安